This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:具有16位数据总线宽度的 GPMC 8位或32位读取访问

Guru**** 2407710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455458/am623-gpmc-8-bit-or-32-bit-read-access-with-16-bit-data-bus-width

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

 

我的客户对 GPMC 读访问有一些问题。 您能在下面回答他们的问题吗?

1. GPMC_BEN 在具有16位数据总线宽度的8位读取访问中

在8位读取访问中、客户期望 GPMC_BE[1:0]n 为"10"或"01"、但在观察到波形时输出为"00"。

在8位写入访问时、为"10"或"01"。

这些行为是否正确?  您能否告诉他们数据表或 TRM 的写入位置?

 

2.具有16位数据总线宽度的32位读访问

在单次32位读取访问时、他们以为16位读取访问会执行两次、但当我观察到波形时、GPMC_CSn 只置位一次、而且行为类似突发读取。 (在 CS 置为有效的情况下读取 GPMC_AD 值两次。)

他们在数据表或 TRM 中找不到关于此类行为的说明。

另一方面、对于32位写入访问、有两个16位访问。

当总线宽度为16位时、您能否共享32位读取访问的时序波形?

 

DeviceType:NOR 器件

deviceSize:16位

MUXADDDATA:地址和数据多路复用连接器件

READMULTIPLE:单一访问

READTYPE:读取同步

WRITEMULTIPLE:单周期访问

WRITETYPE:写入同步

 

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在看你的查询,你可能会期待星期一回复.

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    新年快乐! 我们是否可以对此有任何更新?

    谢谢。此致、
    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!  

    您是否有机会查看该查询。  

    有什么需要咨询 GPMC 专家的东西吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    自 Matsumoto-San 的原始帖子发布以来已经过去了两个月、客户抱怨问题的答案太晚。  

    您能尽快回答问题吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    1、我认为字节使能信号仅在写入时有效、而不是在读取时有效。 让我试着找出文件中所述的原因和位置。

    2.由于从 ARM 内核到 GPMC 的内部连接使用32位总线、因此对 GPMC 的32位访问是作为单次 VBUS/OCP 访问到达的。
    但是、当 WRITEEMULTIPLE 和 READMULTIPLE 都设置为单次访问而不是多次访问时、GPMC 不应执行突发(突发是指一个地址被给出一次、两个或多个数据访问连续发生、而不是地址之间的情况)。
    尝试增加 CYCLE2CYCLESAMECSEN 的值- 两次连续访问之间的片选高电平脉冲延迟
    同时尝试增加 CYCLE2CYCLEDELAY -两个连续访问之间的芯片选择高脉冲延迟的值

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    您是否有#1的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konishi-San:

    我今天花了一些时间研究#1和可能有一个线索。 我已经询问了设计师,并期待在下周一之前得到回复。

    基本上、我将尝试了解这种行为是否与 AM64 SR1.0 i2313中的勘误表有关—GPMC:NAND 和 FPGA/FIFO https://www.ti.com/lit/er/sprz457i/sprz457i.pdf 的低于32位读取问题

    我想确认在16位总线上进行8位读取期间、VBUS 内部互连的字节使能如何转换为字节使能引脚 BE1n 和 BE0n。

    很抱歉这里的响应速度慢。 我将在星期一跟进。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于延迟、我们深表歉意。 我们将对设计进行仿真以确认行为、并研究 GPMC 和 VBUS 接口内部的字节使能信号。 如果我们确认字节使能在8位读取时始终驱动为低电平、则我们将更新文档。 我认为此结果可能基于 上一篇 E2E 文章。 我们要确保编译器或 ARM 内核配置不会使8位读取看起来像16位读取。

    假设字节使能在8位读取期间始终被驱动为低电平、我想帮助解决这个问题。

    在从16位总线进行8位读取期间、客户如何尝试使用字节使能? 为什么8位读取需要启用字节?
    它们是否在读取寄存器? 它们是从存储器中读取的吗? 它们是否会将数据移出 FIFO?

    1) 1) FPGA 是否可以作为16位读取访问来响应8位读取访问? CPU 会忽略16位中的一个字节、并对同一地址执行2次读取、以进行2次8位读取。
    例如:
    a) CPU 从字节地址0中读取8位
    地址0出现在地址总线上
    两个字节都会启用变为低电平(即使读取为8位也是如此)
    AD 在 FPGA[7:0]和 AD [15:8]上输出来自字节地址0和1的数据
    CPU 只从适当的上部或下部字节中读取8位数据
    b) CPU 从字节地址1中读取另外8位
    地址0再次出现在地址总线上
    两个字节都会启用变为低电平(即使读取为8位也是如此)
    AD 在 FPGA[7:0]和 AD [15:8]上输出来自字节地址0和1的数据
    CPU 只从适当的上部或下部字节中读取8位数据


    2) 2)如果需要8位数据、是否可以将 GPMC 配置为8位数据总线模式
    DEVICESIZE = 0 (8位)。 数据仅使用 AD [7:0]、并且仅字节使能0会将读取和写入切换为低电平。

    也可以采用其他解决方案。 请说明系统以及与 GPMC 总线的连接。

    我们将在星期二之前更新仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konishi-San:

    我们已在设计中通过仿真确认、字节使能在期间被置为低电平 内容 当 DEVICETYPE = 0x0时 即类似闪存 .
    相应字节中的正确数据从16位数据总线中挑选出来。
    我们假定 NOR 内存功能不受这个运行状态的影响。
    如果与 FPGA 通信、则必须设计实现以权变措施字节、从而在读取期间启用置位低电平。
    我们将更新 TRM 中的文档、以在中描述此行为 内容 从 DEVICETYPE = 0x0:NOR、类似于闪存 、异步和同步设备。
    请告诉我们系统如何在读取期间使用字节使能、以便我们帮助提供可行的解决方案。

    此致、
    标记