请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 工具与软件:
大家好、专家:
我有一个关于 UART 的设计问题。 我们在没有任何操作系统的情况下运行、并且每700us 运行一次 UART 轮询和 UART 发送。
我们的波特率为115200。
理论上、每700us 需要发送80字节。 115200/8*700/1000000。
是否需要添加 DMSs、bcdma+pdma 来提高 CPU 性能。 (对于我们来说、CPU 性能很重要。) 请记住、我们只运行115200bps。
2.现在、如果我们在 UART 中使用的是轮询模式、这里没有 FIFO、对吧? 会影响性能。 寄存器都会发送一个字节。
谢谢。