This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:UART DMA 模式和 UART

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487024/processor-sdk-am64x-uart-dma-mode-and-uart

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

大家好、专家:

我有一个关于 UART 的设计问题。 我们在没有任何操作系统的情况下运行、并且每700us 运行一次 UART 轮询和 UART 发送。  
我们的波特率为115200。

理论上、每700us 需要发送80字节。   115200/8*700/1000000。

是否需要添加 DMSs、bcdma+pdma 来提高 CPU 性能。 (对于我们来说、CPU 性能很重要。)  请记住、我们只运行115200bps。

2.现在、如果我们在 UART 中使用的是轮询模式、这里没有 FIFO、对吧? 会影响性能。 寄存器都会发送一个字节。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    指定的是今天不在办公室的专家。 对该线程的响应将被延迟。 感谢您的合作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您的耐心。

    [quote userid="587615" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487024/processor-sdk-am64x-uart-dma-mode-and-uart ">2.现在、如果我们在 UART 中使用轮询模式、这里没有 FIFO、对吗? 会影响性能。 每次仅发送一个字节。

    请澄清有关"每次它只发送1个字节"的更多信息、但在顶部、您写入了要发送80个字节的内容。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现问题 fifo 在启用 fifo 后无法启用、现在 ti 开始运行、  我的意思是 fifo 可以存储更多字节。 谢谢