This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:如何从 tiboot3.bin 获取 j784s4/AM69的证书大小?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488377/am69-how-to-obtain-size-of-certificate-from-tiboot3-bin-for-j784s4-am69

器件型号:AM69

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否分享 配方或样本"C"代码以从 tiboot3.bin 获取原始数据证书 X.509的大小? 我需要它来获得的大小 整个 tiboot3.bin 作为原始数据存储在闪存上(不提供其大小)。 为了得到这个大小、我认为这个大小的通用方法位于 TRM j784s4 /TDA4如何设置 RBL (但没有详细信息):

"公用 MCU ROM 只需要从 X.509格式的结构中提取一些信息:
- X.509证书的总大小
-启动映像的总大小


X.509证书的总大小通过阅读来确定 包含证书的序列的长度 . 图像长度是通过解析证书来确定的、以查找保存图像长度的扩展字段。"

因此、我需要知道如何准确获取"包含证书的序列长度"?  换言之、如何获得在 tiboot3.bin 的二进制映像的开头连接的证书原始数据的大小?

此致、

Dariusz Gasiorowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dariusz:

    请参阅 SBL ( / /packages/ti/boot/sbl / soc SBL/K3/SBL_SoC.c  ),您可以检查函数 SBL_VerifyMulticoreImage

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的支持。

    是的、这是我要寻找的与 X.509证书相关的内容。 看起来这是 heuristing 搜索,但工作. 你知道可能我在哪里发现类似的代码第二期:如何找到"总大小的引导映像"。  此代码与查找基于 OID 的图像大小相关:1.3.6.1.4.1.294.1.1、但纯 spl tiboot3的大小隐藏在 OID:1.3.6.1.4.1.294.1.9的 X.509证书中、 例如:

    [EXT_BOOT_INFO_]
    extImgSize=integer:490

    RBL 也是如此。

    此致、

    Dariusz Gasiorowski