请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62B-P1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户尝试启用 MCU_CAN0、但系统崩溃或错误消息反复出现。
无法 启用 MCU CAN0。
IP 链路设置 MCU_mcan0类型 CAN 比特率1000000
IP 链路设置 mcu_mcan0启动
关闭 MCU_mcan0 123#F00DCAFE

主控制器可以正常工作
SDK 图像版本:10.00.07.04
谢谢
Daniel