This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:如何启用 MCU CAN0?

Guru**** 2401345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482339/sk-am62b-p1-how-to-enable-mcu-can0

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户尝试启用 MCU_CAN0、但系统崩溃或错误消息反复出现。

无法 启用 MCU CAN0。

IP 链路设置 MCU_mcan0类型 CAN 比特率1000000

IP 链路设置 mcu_mcan0启动

关闭 MCU_mcan0 123#F00DCAFE

主控制器可以正常工作

SDK 图像版本:10.00.07.04

谢谢

Daniel