主题中讨论的其他器件: DP83822H
工具与软件:
1.是否已支持 RGMII 模式下的 DP83822?
2.两种 AM6411 CPSW RGMII 端口连接到自己的 DP83822H PHY、我想使用以太网引导、主和备份。
DP83822经过捆绑以在 RGMII 模式下启用自动协商(建议 i2414)、并具有 PHY 地址0x01和0x03。
引导时使用 AFAIU RGMII2、并旨在使用引导配置中的"MDIO PHY scan used for link parameters"。 
但它如何知道要轮询哪个 PHY 地址? 是否需要将 RGMII1上的 PHY 保持复位状态?
默认情况下、DP83822延迟配置是否正确?
(因为对于具有内部 Tx 延迟的 RGMII、bootconfig "必须设置为0 ")