This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:和 DP83822处于 RGMII 模式、并从以太网引导

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6411, DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489785/am6411-and-dp83822-in-rgmii-mode-and-booting-from-ethernet

器件型号:AM6411
主题中讨论的其他器件: DP83822H

工具与软件:

(参考 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1285467/am6421-am6421-and-dp83822 )

1.是否已支持 RGMII 模式下的 DP83822?

2.两种 AM6411 CPSW RGMII 端口连接到自己的 DP83822H PHY、我想使用以太网引导、主和备份。

DP83822经过捆绑以在 RGMII 模式下启用自动协商(建议 i2414)、并具有 PHY 地址0x01和0x03。

引导时使用 AFAIU RGMII2、并旨在使用引导配置中的"MDIO PHY scan used for link parameters"。

但它如何知道要轮询哪个 PHY 地址? 是否需要将 RGMII1上的 PHY 保持复位状态?

默认情况下、DP83822延迟配置是否正确?
(因为对于具有内部 Tx 延迟的 RGMII、bootconfig "必须设置为0 ")