This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S4 R5F 内核:由指令&quot 触发虚假中断;Svc 0x0"

Guru**** 2405405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

当 FreeRTOS 内核使用"Svc 0x0"触发 SVC 激励时、它会触发先前的中断、而不会触发 SVC 激励

这种奇怪的行为可能有什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道更多关于您的工作场景的细节吗?

    您使用的是什么 MCU_Timer 实例、以及哪个内核? 您如何注册中断线路?

    您是否在使用示例?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种很简单的情况: 我将 MCU_TIMER0配置为使用 FreeRTOS 时每10ms 中断一次。

    从 MCU_TIMER0寄存器中可以发现、溢出中断已启用;CFG_TLDR 已使用重新加载值进行编程、而 AR 位则启用了 ST 位;计时器正在正常运行。 这意味着计时器已正确配置并正常运行。

    我已验证 MCU_TIMER0每10ms 正确中断一次;但该 MCU_TIMER0存在一个假中断、如上所示:

    未设置 MCU_TIMER0中断标志、但 VIM 检测到 MCU_TIMER0中断、并  调用 MCU_TIMER0 ISR。 此中断由"Svc 0x0"指令触发、而不是由 MCU_TIMER0中断触发

    您是否有一个 SDK 示例、其中 MCU_TIMER 与 FreeRTOS 配合使用?  我可以尝试从您的示例中重现它

    下面是解释的相同屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0/5691073 #5691073"]

    这是一种很简单的情况: 我将 MCU_TIMER0配置为使用 FreeRTOS 时每10ms 中断一次。

    从 MCU_TIMER0寄存器中可以发现、溢出中断已启用;CFG_TLDR 已使用重新加载值进行编程、而 AR 位则启用了 ST 位;计时器正在正常运行。 这意味着计时器已正确配置并正常运行。

    [报价]

    这很好,我 明白 ,但你在使用什么驱动程序是我的问题在这里? 是否要直接使用寄存器来写入 MCU_TIMER0?

    您如何在 FreeRTOS 中注册 MCU_TIMER 的中断? 必须碰巧中断注册才会触发 MCU_TIMER0 ISR  

    可能的原因可能是矢量表损坏。  或 SVC 处理程序具有相同的  MCU_TIMER0 ISR 地址。  

    [报价用户 id="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0当 FreeRTOS 内核使用"Svc 0x0触发 SVC 激发时

    我可以知道导致此 SVC 异常的原因吗? 由于它在10ms 时间内发生、因此可能存在嵌套中断。

    我们在 SDK 中的 packages/ti/CSL/test/dmTimerUt 中提供裸机示例、但任何 FreeRTOS 均不提供。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我直接写入 MCU_TIMER 寄存器以配置中断并设置 VIM 以处理中断。 我不使用任何 TI API 或驱动程序。

    FreeRTOS 操作系统执行指令"Svc 0x0"来触发 SVC 异常;操作系统上下文切换在 SVC 异常处理程序内部处理。 异常就是出于触发目的而触发的。  

    我们需要针对 FreeRTOS 进行示例、因为 SVC 由 FreeRTOS 触发。

    有一个任务切换测试示例、 ti/kernel/test/freertos/task_switch

    该应用应该测试任务切换、但根据我的测试、执行不会在任务之间切换。 虽然任务列表中显示 FreeRTOS_MAIN 正在运行、但我在 ping_main ()和 pong_main 处放置了断点、但我没有发现这些断点命中

    可以试试这个、看看任务是否正在交替的乒乓线程之间切换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经测试了此示例。 我在 ping_main 和 pong_main 中保留了断点、这两个中断对我都是如此。

    我看到任务切换以及在 UART 控制台上打印日志

     PDK 中还有许多其他运行 FreeRTOS 的示例。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享您的二进制文件吗? 我想尝试您的 elf 文件。

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您是否使用我之前提供的二进制文件进行了测试?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了二进制文件并在所处理的线程中显示了结果、它没有在 ping_main 和 pong_main 之间切换。 请检查我在同一主题中提供的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这更像是固件或硬件设置/配置问题。 它可能与 R5F 或内部硬件资源使用的固件或内存映射问题相关。  VIM 检测假中断、中断由硬件引起、不是由软件引起;软件无法使 VIM 锁存 MCU_timer0中断。

    我由应用程序和脚本附加、二进制文件位于 D:\cm-tda4vh_j784s4\test_1_cortex_r5f_mcu.elf;您可以运行脚本 D:\cm-tda4vh_j784s4\x_gel_to_cm\pdk_rtos_test\test_launch_freertos_r5.cm.elf 以将应用加载到电路板上。  该应用程序仅使用 RAM、无需闪存

    我要求检查的原因是为了确认问题是否由我的硬件引起。

    或者、闪存脚本中提供的固件版本不正确、您可以使用脚本加载  test_1_cortex_r5f_mcu.elf 并尝试。

    要进行测试,请在函数 OEL_RTOS_fr_isr_common()中放置一个断点,并检查该例程是否在固定的周期内调用;在我的测试中,它大约在380us 和10ms 之间中断; 380us 中断是假中断,应该只每10ms 中断一次。 加上假中断模式是固定的、而不仅仅是短暂的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该问题与 MCU_TIMER 中断相关、因此我想在此处确认 MCU_TIMER 时钟。

    在寄存器 CTRLMMR_WKUP_MCU_PLL_CLKSEL 中、 WK_PLL0CTRL0选择 HFOSC0_CLKOUT 作为输入源。  从下图中可以看出、 MCU_SYSCLK0为19.2MHz

    从 MCU_CTRL_MMR0_CFG0下的寄存器 CFG0_MCU_TIMER0_CLKSEL 中、MCU_TIMER0 选择 MCU_SYSCLK0/4、即2.4MHz。 MCU_TIMER0是否在该低频率下运行?

    我假设  MCU_SYSCLK0是 CPU 频率、它为1GHz、我的周期在此频率下计算。 正如我昨天演示的、我测试的频率似乎匹配为10ms。

    我遵循了以下测试:如果我使用带有19.2MHz 的 MCU_SYSCLK0来配置中断周期、我不断得到380us 作为中断周期、与假 ISR 类似。   

    内部固件中可能存在时钟映射问题?  与时钟冰箱问题类似、有些内部信道映射丢失了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    让我进一步研究这个错误的中断问题。

    但是、我还有几个问题。

    在您提供的寄存器转储中、它显示在 TIMER_IRQSTATUS_RAW 寄存器中设置了匹配的 IRQ 事件挂起位。 这与 IRQSTATUS_SET 和 IRQSTATUS_CLR 中设置的溢出标志位不一致。 您是否使用计时器匹配中断?

    此外、我仍然不确定您看到的计时器周期。   您能否确认 您之前运行的 MCU_TIMERn_CLKSEL_clk_SEL[2:0]的值? 是 HFOSC0还是 MCU_SYSCLK0?

    鉴于默认情况下它为000、HFOSC0 在您同时使用的所有 TI EVM 上预计为19.2 MHz。 您在电路板上操作过这个吗? 否则、它可能是24 MHz、25 MHz 或26 MHz。

    预期周期应为(0xFFFFFFFF - TLDR + 1)/ HFOSC0 = 2500000 / 19200000  = 0.130s = 130ms。 此计算使用的是您提供的 TLDR 值。

    但是、如果您使用 MCU_SYSCLK0且 MCU_TIMERn_CLKSEL_clk_SEL[2:0] 为001、则计时器时钟为 MCU_SYSCLK0/4、即250 MHz。 MCU_SYSCLK0为1000MHz 或1GHz。 这对应于您遇到的值 2500000 / 250000000 = 0.01s = 10ms。

    是否多次操作 MCU_TIMERn_CLKSEL_clk_SEL[2:0]?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假中断的寄存器和堆栈帧屏幕截图

    寄存器和堆栈帧截屏以确保正确中断

    MCU_timer0时钟不变。 它始终使用相同的时钟(MCU_SYSCLK0/4)。

    只有在执行从中断返回后才会发生假中断;因为执行"Svc 0x0"是为了在中断后触发上下文切换

    在前面的代码中、我在 TCLR 中启用了 CE 位。 即使启用比较模式、但不会启用匹配中断标志、因此不应触发匹配中断。 现在、我已禁用 CE 模式、仍具有相同的结果、并且在任何寄存器中都未设置匹配位

    我仍然认为某些内部资源/内存映射可能没有正确完成。 是否有完整的参考手册告诉我们如何在使用 r5f 之前映射资源/内存?

    以及 PLL 输出频率公式

    下面是我的电路板中的 MAIN_PLL0的屏幕截图:

    MAIN_SYSCLK0的结果为1GHz

    十六进制 12月 输出电压 FOUTPOSTDIV
    (FREF/REFDIV)*(FBDIV+FRAC>>24) FOUT/(DIV1+DIV2)
    FREF 19200000 2000000000.38 66666666666.79
    FBDIV 0x68 104.
    分数 0x2AAAAB 2796203.
    REFDIV 1. 1.
    DIV1 2. 2.
    DIV2 1. 1.

    我的计算正确吗?  您的 CFG_PLL0寄存器的寄存器转储是什么?

    在文档 spruil1c.pdf 中、MCU_PLL 表标记为待定。  这部分现在是否已完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    [报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0/5691073 #5691073"]

    下面是解释的相同屏幕截图

    [报价]

     应用程序是否已更改? IRQSTATUS_RAW 中的 MATCH 位与您之前的屏幕截图中相比似乎发生了变化。 您今天上午发送的屏幕截图中的注册信息看起来更正确。 运行任务切换示例时也为我设置了 CE 位、但是我担心匹配位的设置不是溢出。

    是否有完整的参考手册告诉我们如何在使用 r5f 之前映射资源/内存?

    您想要专门配置哪些资源/存储器? 应用的运行位置一样吗?

    [报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0/5707299 #5707299"]

    下面是我的电路板中的 MAIN_PLL0的屏幕截图:

    [报价]

    您仍在使用 MCU_TIMER0、是否正确? 从下图中、您可以看到这是由 MCU_PLL_0控制的。 您需要检查 MCU_PLL_0寄存器、而不是 MAIN_PLL0。 如果您尝试查明 MCU_SYSCLK0为1GHz、我可以确认这一点。

    [报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0/5707299 #5707299"]

    在文档 spruil1c.pdf 中、MCU_PLL 表标记为待定。  这部分现在是否已完成?

    [报价]

    有一个较新的文档 spruil1d.pdf、对于我们的 J721E 器件使用了这些 TRM。 您将需要下载 J784S4的 TRM、因为这是您所使用的器件。 最新的 TRM 中填充了该表。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的变化是在 MCU_TIMER 中断设置中、我为计时器启用了 CE (比较模式)和 AR (自动重新加载)位;现在我禁用了 CE、仅启用 AR。  在前面的屏幕截图中、即使 IRQSTATUS_RAW 也设置了比较位、但 IRQSTATUS_SET 未启用 TCAR_IT_FLAG、并且  IRQSTATUS 标志未 设置 TCAR_IT_FLAG、因此未发生比较匹配中断。

    我仍在使用 MCU_TIMER0。

    我确认 MCU_SYSCLK0为1GHZ

    这对我来说更像是一个硬件问题。 VIM 检测到中断并且调用了 ISR 例程。 软件无法控制 VIM。 数据高速缓存已禁用。  

    这可能是下面的情况吗?

    1:发生 MCU_TIMER0中断

    2:VIM 检测中断、调用 ISR

    3:ISR 清除 IRQ 挂起位、确认中断、清除 MCU_timer0 IRQ 状态

    4:偶数 ISR 确认中断、清除 IRQ 挂起位、但 VIM 存储器不及时刷新

    5:SVC 0x0入侵触发 SVC、但 VIM 仍保持先前的 IRQ 状态、再次调用先前的 IRQ

    可以使用任何指令来保证 VIM RAM 已刷新或强制更新?

    我担心脚本中使用的固件或微代码缺少组件、或者需要启用但不启用某些门、或者主域中的某些时钟配置未正确填充到 MCU 域中。  如何验证我是否具有正确的固件或 r5f 所需的 pm 驱动程序以正常工作。  

    我可能需要你们的帮助才能在你们这边进行测试。 我已上传二进制文件、请将 elf 加载到电路板(J784S4_EVM) 、并在 OEL_RTOS_fr_ISR_common  ()上放置   一个断点、或在0x41C081A8处设置断点(Lauterbach 命令:break.set R:0x41C081A8 /Program)、检查该 ISR 是否被调用两次(一次为380us、一次为10ms);故障模式始终是一致的。  如果您无法重现我的 elf 的问题、这是我的电路板设置问题(包括 r5f 的固件)

    e2e.ti.com/.../test_5F00_binary.zip

    另一个有助于调试的问题是、我在 GTC CNTCR 寄存器中启用了 GTC CNTCR_HDBG 位、但当我在调试器中停止程序时 GTC 计数器仍在增加。 我假设有一个类似的映射、如 MCU_TIMER 冻结位。 您能告诉我在调试期间添加什么脚本来停止 GTC 计数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    [报价 USERID="346969" URL="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0/5708849 #5708849"]唯一的变化是在 MCU_TIMER 中断设置中、我为计时器启用了 CE (比较模式)和 AR (自动重新加载)位;现在我禁用了 CE、仅启用 AR。  在前面的屏幕截图中、即使 IRQSTATUS_RAW 也设置了 Compare 位、但 IRQSTATUS_SET 未启用 TCAR_IT_FLAG、并且  IRQSTATUS 标志未 设置 TCAR_IT_FLAG、因此未发生比较匹配中断。[/QUOT]

    感谢您确认这一点。

    [报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0/5708849 #5708849"]

    我担心脚本中使用的固件或微代码缺少组件、或者需要启用但不启用某些门、或者主域中的某些时钟配置未正确填充到 MCU 域中。  如何验证我是否具有正确的固件或 r5f 所需的 pm 驱动程序以正常工作。  

    我可能需要你们的帮助才能在你们这边进行测试。 我已上传二进制文件、请将 elf 加载到电路板(J784S4_EVM) 、并在 OEL_RTOS_fr_ISR_common  ()上放置   一个断点、或在0x41C081A8处设置断点(Lauterbach 命令:break.set R:0x41C081A8 /Program)、检查该 ISR 是否被调用两次(一次为380us、一次为10ms);故障模式始终是一致的。  如果您无法重现我的 elf 的问题、这是我的电路板设置问题(包括 r5f 的固件)

    [报价]

    是的、我会用您的二进制文件进行测试、然后回复给您。 我将使用我们的 GEL 脚本在 CCS 上进行测试、还将与我们的 Lauterbach 专家进行测试(因为这将与您的设置相同)、看看我们是否可以复制您的问题。 如果我能够复制、调试将会容易得多。 我将介绍您的代码、看看固件或时钟配置中是否缺少任何组件。  

    [报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481789/j784s4xevm-j784s4-r5f-core-fake-interrupt-triggered-by-instruction-svc-0x0/5708849 #5708849"]另一个有助于调试的问题:我在 GTC CNTCR 寄存器中启用了 GTC CNTCR_HDBG 位、但当我在调试器中停止程序时、GTC 计数器仍在增加。 我假设有一个类似的映射、如 MCU_TIMER 冻结位。 您能告诉我在调试过程中添加什么来停止 GTC 计数吗?

    我还需要就此再次与 Lauterbach 专家核实。 他不在办公室,但我将看到他明天是否可以帮助这件事。

    感谢您的耐心。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在指令"Svc 0x0"处放置一个断点、那么这个问题就不再存在了。 我每次执行都获得正确的周期

    从我清除中断状态到执行指令"Svc 0x0"、大约为380us。 VIM 不更新由软件写入的寄存器值。 由软件写入的寄存器值被 VIM 截取的时间不超过380us。

    我想我可能会弄清楚这个问题。 我的代码中存在序列问题: 我先清除 VIM 中断状态、然后清除定时器中断状态。  因此、在 VIM 内的 IRQ 状态清除是不可靠的、这是因为定时器 IRQ 状态仍然打开。 我切换了顺序、首先清除定时器 IRQ 状态、然后清除 VIM IRQ 状态、这样看起来就开始工作了。 我开始获取持续中断周期。 我将继续进行更多测试并让您知道。

    谢谢、请继续处理 GTC 调试停止位问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢此次更新、我很高兴听到您现在能够看到一致的中断周期。 我将等待进一步测试的结果。

    请跟进 GTC 调试停止位问题

    我可以请求您就此问题创建新主题吗? 你也可以在新主题中标记我。 此问题偏离了主题主题的标题、让 E2E 问题跟踪变得更容易。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我仍然有一个问题:为什么 SVC excption 导致了假 IRQ?  IRQ 的优先级高于 SVC 异常?  

    我为 GTC 创建了一个新主题。 它不能用于标记人员、下面是链接: (+) J784S4XEVM:GTC 旋转时间与配置的频率不匹配-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    但我仍有一个问题:为什么 SVC excption 导致了假 IRQ?  IRQ 的优先级高于 SVC 异常?  [报价]

    我目前正在对此进行研究、并将在本周采取后续行动。

    我为 GTC 创建了一个新主题。 它不能用于标记人员、下面是链接: (+) J784S4XEVM:GTC 旋转时间与配置的频率不匹配-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此外、我已就此主题提供了回复、并将等待您的回复。

    谢谢!

    Neehar

    [/quote]