工具与软件:
您好、TI 专家:
我有一个项目需要启动 imx728传感器驱动程序。
此外、我发现 TI 在 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04.tar.gz 的 SDK 上提供具有 IQ 调优功能的 D3 IMX728传感器驱动程序支持。
我尝试 使用这个 SDK 在视觉应用中运行 run_app_single_cam.sh。
但当我运行此应用程序时、图像在图像左侧显示隐藏的图案、请查看以下内容。
您这边是否有同样的问题?
注意:我使用 EVM 板进行测试、但不使用 FPD 链路、使用 FPC 直接连接到摄像头模块。
我删除了一些关于串行器和解串器的相关函数。
原始:

YUV:

谢谢。
YL