This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:IMX728图像问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AL-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485934/tda4al-q1-imx728-image-problem

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我有一个项目需要启动 imx728传感器驱动程序。

此外、我发现 TI 在  ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04.tar.gz 的 SDK 上提供具有 IQ 调优功能的 D3 IMX728传感器驱动程序支持。

我尝试 使用这个 SDK 在视觉应用中运行 run_app_single_cam.sh。

但当我运行此应用程序时、图像在图像左侧显示隐藏的图案、请查看以下内容。

您这边是否有同样的问题?

注意:我使用 EVM 板进行测试、但不使用 FPD 链路、使用 FPC 直接连接到摄像头模块。

我删除了一些关于串行器和解串器的相关函数。  

原始:

YUV:

谢谢。

YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    [报价用户 id="634603" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485934/tda4al-q1-imx728-image-problem "]

    但当我运行此应用程序时、图像在图像左侧显示隐藏的图案、请查看以下内容。

    您这边是否有同样的问题?

    [报价]

    采用 j784s4 EVM 和 Fusion-2电路板的 D3 IMX728摄像头不存在此问题。

    [报价用户 id="634603" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485934/tda4al-q1-imx728-image-problem "]

    注意:我使用 EVM 板进行测试、但不使用 FPD 链路、使用 FPC 直接连接到摄像头模块。

    [报价]

    您是否将 D3的 IMX728摄像头与 j721s2 EVM 配合使用?
    请分享有关如何将摄像头连接到 EVM 的更多详细信息。

    我想由于您不使用串行器/解串器、因此需要更改一些传感器和捕获节点。
    我们的传感器驾驶员专家将于本周休假、现在无法查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

    感谢您的答复。

    [报价 userid="35541" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485934/tda4al-q1-imx728-image-problem/5707322 #5707322"]您是否将来自 D3的 IMX728相机与 j721s2 EVM 配合使用?[/QUOT]

    不、我们的 imx728摄像头不是来自 D3。 如下所示。

    我们按如下方式连接到 EVM 上的 CSI2端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    感谢您提供的信息!

    您使用的是哪款 TDA4 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

    感谢您的答复。

    您使用的是哪款 TDA4 EVM?

    我们使用 TDA4AL-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    我们使用 TDA4AL-Q1.

    谢谢!

    接收到的原始映像中已经存在问题。
    IMX728传感器驱动程序工作正常、但数据传输似乎存在一些小问题。

    我们可能无法在这个问题上为您提供太多帮助。
    我会让我的朋友 在他回到办公室后看看这条线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

    感谢您的答复。

    您能帮助检查您使用的传感器版本吗? 剂量传感器版本是 ES3还是 ES2?

    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您好!

    您能帮助检查您使用的传感器版本吗?

    您可以检查摄像机上的这些 IMX728寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    我从 Sony 听到 D3 IMX728摄像头应使用 ES3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

    感谢您的答复。

    我们正在检查 ES2的寄存器设置。