This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:onnx_ep.py 是否支持跨度= 2x2的 avgpool?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478909/processor-sdk-j722s-is-onnx_ep-py-support-for-avgpool-with-stride-2x2

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具与软件:

嗨、团队:

我尝试使用  /edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py 将 onnx 文件转换为 TIDL 格式、

 我从 averagepool 节点收到错误消息:  

  • 对象池已针对以下内核大小进行验证:3x3、2x2s、1x1、跨度1和跨度2 (水平和垂直尺寸)

但我的 onnx 模型跨度中的 averagepool 节点是2x2、

您能帮我检查一下这种症状吗?

感谢您的帮助。

此致、

肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您能将您的错误发送给我吗?  此外、如果要对模型进行评估、应使用 Model Zoo 中的模型。  通过设置这些模型、用户无需进行任何操作即可与 TIDL 配合使用。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 
    我的错误如下:

    我在 onnx 中的 avgpool 节点:

    我需要在 TDA4上评估模型的推理执行时间、因此我没有使用 Model Zoo 中的模型进行实验。

    感谢 yoru 的帮助,
    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我能看到模型吗?  这看起来不像一个错误、只是一个效率低下的问题。   如果要逐层查看性能数字、请首先将 DEBUG  设为4 (或更高)、然后查看 github.com/.../tidl_osr_debug.md 以设置并提取此信息。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    抱歉、我的模型供公司内部使用、无法共享。

    我将与一起测试一个公共模型avgpool、并尽快提供给您。

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 :   

    对不起,如何上传 onnx 文件给你?

    插入-->影像/视频/文件上传失败。

    我使用 avgpool (内核形状2x2)和 avgpool (内核形状1x1)测试 Alexnet 模型

    内核2x2有错误:
      

    [代码更改]

    在 model_configs.py 中:

        "alexnet0307": create_model_config(
            source=AttrDict(
                #model_url="">software-dl.ti.com/.../mobilenet_v1_1.0_224.tflite",
                opt=True,
                infer_shape=True,
            ),
            preprocess=AttrDict(
                resize=(224,224),
                crop=(224,224),
                data_layout="NCHW",
                resize_with_pad=False,
                reverse_channels=False,
            ),
            session=AttrDict(
                session_name="onnxrt",
                model_path=os.path.join('/home/ken/TIDL00.00.08.00/do_once/edgeai-tidl-tools/ken_convert_model', "alexnet0307_kernel2.onnx"),
                #model_path=os.path.join(models_base_path, "mobilenet_v1_1.0_224.tflite"),
                input_mean=[0,0,0],
                input_scale=[1,1,1],
                input_optimization=True,
            ),
            task_type="classification",
            extra_info=AttrDict(num_images=numImages, num_classes=1000),
        ),

    命令:python3 onnxrt_ep.py -c -m alexnet0307

    感谢您的帮助。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    它必须太大而无法连接。  请给我发送一个电子邮件地址、我会在邮箱中给您发送一个邀请。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 :   
    我的电子邮件是 ken.zhoung@emc.com tw

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您应该有一个名为"ken"的文件夹的"邀请来自"框。  请上传您的工件。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 :  
    我将3个文件上传至 Box、

    1. alexnet0407_kernel2.onnx -->转换失败、通过 onnxrt_ep.py
    2. alexnet0407.onnx / alexnet0307_u8.onnx -->可以通过 onnxrt_ep.py 转换通过,但运行推理失败以下日志:

    "验证 TIDL 图形失败"


    我是否需要为问题2创建新问题?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ken。

    请给我们一些时间进行调查。 此时您无需创建新问题。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :  

    测试 TIDL 版本10.00.08.00、然后在主机上运行。 下面是详细日志:

    Running shape inference on model /home/ken/TIDL00.00.08.00/do_once/edgeai-tidl-tools/ken_convert_model/alexnet0307_kernel2.onnx 
    
    ========================= [Model Compilation Started] =========================
    
    Model compilation will perform the following stages:
    1. Parsing
    2. Graph Optimization
    3. Quantization & Calibration
    4. Memory Planning
    
    ============================== [Version Summary] ==============================
    
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          TIDL Tools Version          |              10_00_08_00             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |         C7x Firmware Version         |              10_00_02_00             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |            Runtime Version           |            1.14.0+10000005           |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          Model Opset Version         |                  11                  |
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    NOTE: The runtime version here specifies ONNXRT_VERSION+TIDL_VERSION
    Ex: 1.14.0+1000XXXX -> ONNXRT 1.14.0 and a TIDL_VERSION 10.00.XX.XX
    
    ============================== [Parsing Started] ==============================
    
    [TIDL Import] [PARSER] WARNING: Network not identified as Object Detection network : (1) Ignore if network is not Object Detection network (2) If network is Object Detection network, please specify "model_type":"OD" as part of OSRT compilation options
    [TIDL Import]  WARNING: Parameters - Kernel 11x11, Stride 4x4, dilation 1x1, Pad 2x2, Bias 1 in [Conv_0] has gone through limited verification
    [TIDL Import]  WARNING: Kernel size 11x11 with stride 4 in [Conv_0] has gone through limited verification
    
    ------------------------- Subgraph Information Summary -------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          Core           |      No. of Nodes       |   Number of Subgraphs   |
    -------------------------------------------------------------------------------
    | C7x                     |                      20 |                       2 |
    | CPU                     |                       1 |                       x |
    -------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |    Node     |    Node Name   |                                      Reason                                       |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | AveragePool | AveragePool_15 | 3x3,2x2s,1x1 with stride 1 and stride 2 (both horizontal and vertical dimensions) |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    /home/ken/TIDL00.00.08.00/do_once/edgeai-tidl-tools/tidl_tools/tidl_graphVisualiser_runtimes.out: error while loading shared libraries: libcgraph.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
    [TIDL Import]  WARNING: System command failed with return code : 32512. Skipping Runtimes GraphViz.
    ============================= [Parsing Completed] =============================
    
    ==================== [Optimization for subgraph_0 Started] ====================
    
    [TIDL Import] [PARSER] WARNING: Pad layer won't be merged in the succeeding layer, it will be treated as a stand alone layer
    ----------------------------- Optimization Summary -----------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    |         Layer         | Nodes before optimization | Nodes after optimization |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | TIDL_PadLayer         |                         1 |                        1 |
    | TIDL_ReLULayer        |                         5 |                        0 |
    | TIDL_ConvolutionLayer |                         5 |                        5 |
    | TIDL_PoolingLayer     |                         3 |                        3 |
    --------------------------------------------------------------------------------
    
    =================== [Optimization for subgraph_0 Completed] ===================
    
    /home/ken/TIDL00.00.08.00/do_once/edgeai-tidl-tools/tidl_tools/tidl_graphVisualiser.out: error while loading shared libraries: libcgraph.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
    [TIDL Import]  WARNING: System command failed with return code : 32512. Skipping Graph Visualization.
    [TIDL Import]  WARNING: Parameters - Kernel 11x11, Stride 4x4, dilation 1x1, Pad 2x2, Bias 1 in [Conv_0] has gone through limited verification
    [TIDL Import]  WARNING: Kernel size 11x11 with stride 4 in [Conv_0] has gone through limited verification
    The soft limit is 10240
    The hard limit is 10240
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Init ... Done !!!
     0.0s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
     0.9s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
     0.10s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
     0.2038s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInit:190] Initialization Done !!!
    ============= [Quantization & Calibration for subgraph_0 Started] =============
    
    2025-03-18 01:59:06.986460611 [E:onnxruntime:, sequential_executor.cc:494 ExecuteKernel] Non-zero status code returned while running ReorderInput node. Name:'ReorderInput' Status Message: /root/onnxruntime/onnxruntime/contrib_ops/cpu/nchwc_ops.cc:17 virtual onnxruntime::common::Status onnxruntime::contrib::ReorderInput::Compute(onnxruntime::OpKernelContext*) const X_rank == 4 was false. 
    
    Process Process-1:
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/lib/python3.10/multiprocessing/process.py", line 314, in _bootstrap
        self.run()
      File "/usr/lib/python3.10/multiprocessing/process.py", line 108, in run
        self._target(*self._args, **self._kwargs)
      File "/home/ken/TIDL00.00.08.00/do_once/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py", line 385, in run_model
        imgs, output, proc_time, sub_graph_time, height, width = infer_image(sess, input_images, config)
      File "/home/ken/TIDL00.00.08.00/do_once/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py", line 202, in infer_image
        output = list(sess.run(None, {input_name: input_data}))
      File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/onnxruntime/capi/onnxruntime_inference_collection.py", line 200, in run
        return self._sess.run(output_names, input_feed, run_options)
    onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.RuntimeException: [ONNXRuntimeError] : 6 : RUNTIME_EXCEPTION : Non-zero status code returned while running ReorderInput node. Name:'ReorderInput' Status Message: /root/onnxruntime/onnxruntime/contrib_ops/cpu/nchwc_ops.cc:17 virtual onnxruntime::common::Status onnxruntime::contrib::ReorderInput::Compute(onnxruntime::OpKernelContext*) const X_rank == 4 was false. 
    
    MEM: Deinit ... !!!
    MEM: Alloc's: 26 alloc's of 52459949 bytes 
    MEM: Free's : 26 free's  of 52459949 bytes 
    MEM: Open's : 0 allocs  of 0 bytes 
    MEM: Deinit ... Done !!!

    看起来好像是错误

    onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.RuntimeException:[ONNXRuntimeError]: 6 : Runtime_exception :运行 ReorderInput 节点时返回非零状态代码。 名称:'ReorderInput'状态消息:/root/onnxruntime/onnxruntime/contrib_ops/cpu/nchwc_ops.cc:17 virtual onnxruntime::common::Status onnxruntime::contrib:ReorderInput::Compute (onnxruntime::OpKernelContext*) const X_rank == 4为 false。"

    进行保存 alexnet0407_u8.onnx 可以使用进行转换 onnxrt_ep.py 在我这边。 但在对转换后的文件运行推理时、会遇到错误:

    "验证 TIDL 图形失败" .

    我的构建代码并运行推理步骤:

    1. cd edgeai-tidl-tools
    2. mkdir build && cd build
    3. cmake -DFLAG2=2 –DTARGET_CPU=arm ../examples 
    4. make -j
    5. ./bin/Release/ort_main -f /opt/model_zoo/<your_model>/artifacts/  -i /opt/edgeai-test-data/images/0003.jpg
    

    我想问一下这是否是版本差异造成的。 我的版本是 10.00.08.00 、而您的版本是 10.1.4.0

    感谢您的帮助。

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我只是在10.00.08.00版本上重新运行它,并在运行 alexnet0307_kernel2.onnx 时收到相同的错误。 这很可能是较新版本中的一个修复程序、因此如果可能、我建议在最新版本上运行您的模型。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :  

    明白了。 我会更新 TIDL 版本并再次运行测试。 如果有任何问题、我将打开一个新问题。

    我可以问哪个映像版本与 TIDL 10.01.04.00兼容吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    J722s  Processor SDK Linux 的对应于10.01.00.04、 Processor SDK RTOS 的对应于10.01.00.04。

    请查看我们的 兼容性图表 、仅参考与您的 SOC 兼容的版本。

    此致、

    Christina