This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 安全启动

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487558/tda4vm-tda4vm-secure-startup

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

在我执行安全启动时、发生了以下错误。

 随后、每次我到达这一点时、都会启动重新启动。  

我想问:
1.持续重启是否与上述内存错误有关?
2.如果没有关联,那么连续重启的原因可能是什么?
3.如果有连接,如何解决内存错误的问题?

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     其他信息、我目前使用的是 SDK 10.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    同一软件是否可以在 GP 设备上运行?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我曾尝试在 GP 器件上使用相同的软件、唯一的区别是软件上显示的内容如下图所示。

    尝试的结果是、它可以在 GP 器件上成功引导。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您能否以文本格式共享 GP 和 HS 板的日志以便我们进行分析。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GP 器件和 HS 器件的日志分别保存在这两个文件中。
    感谢您提供分析帮助。

    e2e.ti.com/.../GP.txte2e.ti.com/.../HS.txt

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢分享日志,允许我们有时分析日志将在两天内回复您。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我不会在 TI EVM 上看到此 GPIO 多路复用器(pca953x)用于什么用途?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diwakar

    实际上、在硬件中未找到与 pca593x 相关的器件。 这是否会导致重启?

    此致

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您是否可以禁用该节点并参阅。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Diwakar、

    当我尝试禁用与 pca593x 相关的代码并替换相应的 dtb 文件夹和图像文件时、我发现 pca593x 日志仍在打印。 当我删除映像文件时、我注意到启动日志与以前没有什么不同。 因此,我意识到这里的问题可能与 fitImage 有关。 但是、当我重新编译 fitImage 时、报告了以下错误。

    我尝试将 Image 压缩为 Image.gz、将 Image.gz 重命名为 Image、然后将其编译为 fitImage。 但是、它给我一个错误、说文件格式不正确。 能否就如何解决此问题提供建议?

    此致

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Diwakar、

    将映像重命名为 linux.bin 并将 fitImage.it配置文件中的映像修改为 linux.bin 后、我就能够成功引导。 感谢您的持续支持。

    此致

    Yang