请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具与软件:
您好!
我正在使用 AM5728 SoC、想直接通过 V4L2 API 访问硬件加速的 H.264编码器/解码器、而无需使用 GStreamer。 我知道 AM5728为 H.264编码/解码提供硬件支持、但是我正在寻找有关如何使用 V4L2直接与这些硬件组件进行交互的指导。
任何人都可以在以下方面分享见解或提供示例:
- 如何配置 V4L2接口以访问 AM5728上的 H.264编码器/解码器。
- 启动和控制编码/解码过程需要哪些 V4L2 ioctls。
- 需要启用才能访问硬件功能的任何特定驱动程序或内核配置。
- 绕过 GStreamer 以实现直接访问时的潜在挑战或陷阱。
非常感谢您提供任何帮助或指导!
谢谢你。