This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:M5728 SoC、想要直接访问硬件加速的 H.264编码器/解码器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490266/am5728-m5728-soc-and-would-like-to-directly-access-the-hardware-accelerated-h-264-encoder-decoder

器件型号:AM5728

工具与软件:

您好!

我正在使用 AM5728 SoC、想直接通过 V4L2 API 访问硬件加速的 H.264编码器/解码器、而无需使用 GStreamer。 我知道 AM5728为 H.264编码/解码提供硬件支持、但是我正在寻找有关如何使用 V4L2直接与这些硬件组件进行交互的指导。

任何人都可以在以下方面分享见解或提供示例:

  1. 如何配置 V4L2接口以访问 AM5728上的 H.264编码器/解码器。
  2. 启动和控制编码/解码过程需要哪些 V4L2 ioctls。
  3. 需要启用才能访问硬件功能的任何特定驱动程序或内核配置。
  4. 绕过 GStreamer 以实现直接访问时的潜在挑战或陷阱。

非常感谢您提供任何帮助或指导!

谢谢你。