This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:ID_CODE 寄存器读取不正确

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490430/am5726-id_code-register-reading-out-incorrectly

器件型号:AM5726

工具与软件:

多年来、我们一直在使用的设计中、在自己的硬件上安装部件 AM5726BABCXA。

作为测试的一部分、我们使用边界扫描从 AM57器件中读出 ID_CODE 寄存器、并且在我们的大多数器件上、我们已经读出0x2B99002F、这符合我们对 SR2.0器件的预期。

我们最近的配置(除了更改了 eMMC 器件外没有区别)读取0x2B99002E、这没有什么意义。

根据我的理解、ID_CODE 寄存器是一个只读寄存器、因此对同一 PCB 上外部器件的更改不会影响它。

我正在与我们的测试部门合作、以了解是否可以确认来自同一配置构建的多个器件具有相同的 ID_CODE 问题、以及使用同一边界扫描器件进行测试的其他配置仍然具有正确的 ID_CODE、但想看看您以前是否在任何其他构建中看到过此问题、或者是否可以有合理的解释来从 AM5726器件上的 ID_CODE 寄存器读取0x2B99002E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christyan:

    感谢您发送编修。 我在内部仔细检查了您的一些问题。 我相信您认为这是只读寄存器、与 TRM 中记录的内容不一致、是正确的:

    问题是、这是您最近购买的 IC 产品还是您有库存的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这是只通过一个器件还是多个器件发生?

    您是否还能与我们分享 DIE_ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在代表一位同事进行调试、因此我将尝试从他们那里获取信息。

    IC 采用卷带封装、似乎是从2024年11月24日 购买的

    我仅有1个器件得到确认、但我将与我的同事确认受影响的器件数量以及 DIE_ID 是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 克里斯坦!