工具与软件:
多年来、我们一直在使用的设计中、在自己的硬件上安装部件 AM5726BABCXA。
作为测试的一部分、我们使用边界扫描从 AM57器件中读出 ID_CODE 寄存器、并且在我们的大多数器件上、我们已经读出0x2B99002F、这符合我们对 SR2.0器件的预期。
我们最近的配置(除了更改了 eMMC 器件外没有区别)读取0x2B99002E、这没有什么意义。
根据我的理解、ID_CODE 寄存器是一个只读寄存器、因此对同一 PCB 上外部器件的更改不会影响它。
我正在与我们的测试部门合作、以了解是否可以确认来自同一配置构建的多个器件具有相同的 ID_CODE 问题、以及使用同一边界扫描器件进行测试的其他配置仍然具有正确的 ID_CODE、但想看看您以前是否在任何其他构建中看到过此问题、或者是否可以有合理的解释来从 AM5726器件上的 ID_CODE 寄存器读取0x2B99002E。