This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SK-AM62A-LP 的 RGB888输出

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491335/sk-am62a-lp-rgb888-output-of-sk-am62a-lp

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我的客户 通过移除 sil9022 HDMI 发送器修改了 SK-AM62A-LP 板以输出 RGB888、但似乎未检测到显示。

您能否检查以下硬件配置是否没有问题?

DMD 格式器板是接收 RGB888的定制板、已确认接收 RGB888的信号良好。

通过移除硅9022、将其与 DMD 主机板连接、如下所示。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI:  

    客户是否执行了任何测量?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI:  

    pingshan zhao 说:
    DMD 格式化板是接收 RGB888的定制板、且已确认能够很好地接收 RGB888。

    我假设 AM62A 正在发送数据。 我不确定是否需要将此线程分配给 DMC 板 PL。

    您能否分享 DMD 板信息以便我分配给正确的团队(产品系列)

    此致、

    Sreenivasa