工具与软件:
尊敬的专家:
我正在使用 SDK 版本09_02_00_05和 HLOS:Linux、通过 TDA4H 硬件平台设置 AR0341图像传感器。
我已经使用默认的 DCC 工具为 AR0341传感器创建了 XML 文件。 接下来、我将尝试使用以下链接中的指导调整摄像机的自动曝光(AE):
[常见问题解答] AM62A7:如何设置2A 算法的最短/最长曝光时间和模拟增益? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
不过、我会遇到输出图像(VISS 图像)看起来非常暗(曝光不足)的问题。
问题:
1.链接论坛博文中提供的指南是否适用于使用 AR0341传感器对 TDA4H 平台的自动曝光(AE)进行调优?具体来说、我正在尝试调整最小/最长曝光时间和模拟增益、但由于 AR0341传感器无法控制主机端的模拟增益、因此我仅调整曝光时间。
2.关于曝光时间转换:
我观察到、对于其他传感器(例如 AR0820)、在向传感器发送曝光时间之前存在特定的转换逻辑(例如、在函数`AR0820_SetAeParams ()`中)。
AR0341是否需要进行类似的转换? 如果是、您能否提供有关转换过程的指导或用于将曝光时间转换为 AR0341传感器预期格式的公式?
示例:对于 AR0820 传感器
文件名:iss_sensor_ar0820.c
函数名称:AR0820_SetAeParams ()

谢谢!
Ajay Jose