This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Jacinto AM69D98

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486442/tda4vh-q1-jacinto-am69d98

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的社区:

我的问题与 SERDES_REFCLK 输入引脚有关。 数据表中提到了一些我完全不理解的限制

  • 据说默认存在内部端接。 我想默认值表示"上电时"。
    • 这是正确的吗?

  • 如果我们使用 SERDES 进行引导(例如 PCIe)、否则这需要在 SOC 开始执行 ROM 代码之前 SERDES_REFCLK 处于活动状态。
    • 这是正确的吗?

  • 因此、我们必须遵守表6-2。 问题是我不理解这种情况下"阈值"的含义。
    • 这是否意味着 _P 和_N 信号都不应超过400mV? 从而将峰间差分电压限制为很小的量、例如 VoL=0.1V 和 Voh=0.3V
    • 这是否意味着_P 必须大于0.4V (同时 N_being < 0.4V)才能被视为"1"?
    • 此约束适用于哪个特征尚不清楚。 请您解释一下。

  • 该表介绍了内部 RTERM 值。 我想这是指每个_P 和_N 信号看到的负载。  
    • 这是正确的吗?

  • 我知道内部端接可以禁用。
    • 如何执行此操作?

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的社区:

    很抱歉,我们又来了。

    有人能回答吗?

    此致、

    Bruno