This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 注释掉 pinmux 相关内容后、UART0 ( DebugP_LOG()仍然工作

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483715/uart0-debugp_log-still-working-after-commenting-out-the-pinmux-related-stuff

器件型号:TMDS62LEVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我注释掉了 pinmux_init ()、但仍然可以看到 UART0在没有任何 GPIO 初始化的情况下正常工作。

DebugP_LOG ("UART 初始化1\r\n");

我检查了映射文件、没有看到 pinmux_init()

想知道这背后的原因是什么? 我还尝试了完全删除 Debug 文件夹、然后重新编译/por EVM、但仍然得到相同的结果。

谢谢!

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为正在运行的应用共享 SysConfig 文件中的以下部分的片段?

    调试日志和 UART

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:  

    我不确定您要查找的以下哪些部分、如果需要其他屏幕快照、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    我不确定您要查找的以下哪些部分

    我在这里提到过:

    调试日志和 UART

    您能否发送调试日志(Debug Log)部分的屏幕截图、即您已共享 UART 1。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    调试日志也包含在"GPIO LED 闪烁测试开始"等屏幕截图中。 这些都来自 DebugP_LOG()函数。 您可以查看 gpio_led_blink_am62lx-evm_a53ss0-0_nortos_gcc-AArch64、 其中 uart0在注释掉 pinmux_init ()后也可以工作。 我禁用了 syscfg、并将自动生成电路板配置文件移至另一个文件夹

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    有任何相关更新?

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大宗

    Vaibhav 本周似乎需要休息一段时间、我要将此主题重新分配给另一位团队成员。 我们可能会在第二天或第二天回复您。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dazong:

    UART 外设的 pinmux 设置已由 Pre-BL 完成、因此您会看到 UART 日志在执行期间仍然出现、即使 pinmux 初始化已注释掉、也是如此。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tushar、

    这证实了我的假设:)

    此致、

    Dazong