This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何启用 TDA4Ventry WKUP_LFOSC0_XI/XO 连接式32.768kHz 晶体。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464697/tda4ven-q1-how-to-enable-tda4ventry-wkup_lfosc0_xi-xo-connected-32-768khz-crystal

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望启用 TDA4Ventry WKUP_LFOSC0_XI/XO 引脚的 RTC 功能。  

我已经使用 RDK09.02版本测试了 TDA4Ventry EVM 板、晶体 Y3未发送32.768K 时钟。 在 TRM 中、我们介绍了禁用 WKUP_LFOSC0的默认模式。  

如何启用这些32.768K 晶振?

此致!

Han Tao

在 Linux 中使用 bind 命令 enable rtc-ti-k3但失败。 已从系统日志加载此模块驱动程序。

root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 echo 2b1f0000.rtc > bind
-sh: echo:写错误:设备或资源繁忙
root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 rtc-ti-k3^C
root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 dmesg|grep -i rtc
[ 10.610640] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc:注册为 rtc0
[ 10.625237] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:01 UTC (1)
[ 10.860629] tidss 30220000.DSS:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
[ 10.869934] tidss 30220000.DSS:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
[1541470.595035] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc:无法隔离(-110)! 潜在的配置问题?
root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 [1546782.730204]审核:类型=1334审核(1710633601.503:55):PROG-id=37 op=load
[1546782.882393]审核:type=1334审核(1710633601.655:56):prog-id=37 op=unload

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给能够解决该问题的专家工程师。 感谢您的耐心。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、  

    您能否就此问题提供反馈?

    BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar:

    您能否分享如何启用  WKUP_LFOSC0_XI 连接的32.768K RTC 晶体?

    如果 Linux 不支持 WKUP_LFOSC0、那么 MCU-R5F 是否可以启用这些 RTC 时钟? 看起来 RDK-MCU-PLUS 都不提供启用此晶体的示例。

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、Kevin  

    是否已为低功耗模式移除此32.768K 晶体?  

    该晶体会影响启动吗?

    BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_CTRL_MMR0_CFG0_LFXOSC_CTRL.7 PD 应该为0、以启动晶体。

    0450 8038h MCU_CTRL_MMR0_CFG0_LFXOSC_CTRL 128D.
    0450 8038h MCU_CTRL_MMR0_CFG0_LFXOSC_CTRL 31:8 保留 F4240h 保留
    0450 8038h MCU_CTRL_MMR0_CFG0_LFXOSC_CTRL 7. LFXOSC_CTRL_PD_C R/W 1h 振荡器断电控制。  该位置位时振荡器失效。  如果 bp_c=0、振荡器输出为三态
    字段值(其他保留):
    1'b0 -有效
    1'b1 -断电
     复位源:mod_por rst_n
    0450 8038h MCU_CTRL_MMR0_CFG0_LFXOSC_CTRL 6:5 保留 0h 保留
    0450 8038h MCU_CTRL_MMR0_CFG0_LFXOSC_CTRL 4. LFXOSC_CTRL_BP_C R/W 0h 振荡器旁路控制。  该位置位时振荡器处于旁路模式
    字段值(其他保留):
    1'b0 -有效
    1'b1–旁路
     复位源:mod_por rst_n
    0450 8038h MCU_CTRL_MMR0_CFG0_LFXOSC_CTRL 3:0 保留 0h 保留

    Kevin