工具与软件:
- 焊球间距 :0.50mm
- 物理焊盘尺寸 :0.25-0.35mm (标称值0.30mm)
- 焊盘尺寸(封装) :0.30mm
- 阻焊层尺寸(封装尺寸): 0.40mm
- 焊锡膏尺寸(封装): 0.30mm
- 封装类型 : FCCSP (ANB373)
- 最小模版 厚度 (us 使用):4mil。
感谢您的帮助。 我期待着你的答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
感谢您的帮助。 我期待着你的答复。
您好!
备注:
1)焊盘尺寸的差异很小-但我们正在检查内部 RE 困难、而回流焊、和更厚的模版
- EVM: 0.254mm (10 Mil)
-客户要求: 0.27mm(10.63 Mil)
2) 2)阻焊层开孔0.30mm (11.81 MIL)是否足够宽、可使焊料粘在每个 NSMD 焊盘的侧面和周围0.27mm (10.63 MIL)?
- NSMD 焊盘的优点是连接到 BGA 的焊盘的表面积更大
-为什么不使用更大的 SMO 像14米尔(0.36毫米)?
3) 3) JEDEC 文献仅定义了给定焊球尺寸的最小焊盘尺寸
B (标称值) 0.3mm 的最小焊盘尺寸为0.20mm (SMD 和 NSMD)
未定义焊盘的最大尺寸-由焊盘位于同一层的迂回布线决定
4)在 AM62L EVM 设计中、我将焊盘尺寸增加到了0.27mm (10.63MIL)、并观察到无数次"线与 SMD 引脚间距 DRC 的冲突"
约束值:3.2百万
实际值: 2.9402军用
在该板中、顶层焊盘之间的迹线迂回为3.2Mil (最小可行迹线宽度)
该引线到焊盘间距促使我们的 EVM 设计使用0.254mm (10 MIL)焊盘尺寸直径(NSMD)的更小焊盘尺寸
结果是焊盘边沿- 3.2MIL 间隙- 3.2MIL 迹线- 3.2MIL 间隙-焊盘边沿
您是否试图迂回引脚与焊盘位于同一层? 或者、您是否有 HDI 布线规则?
如果您以焊盘尺寸逃逸到0.27mm (10.63MIL)、结果是焊盘边缘- 3mil 间隙- 3mil 迹线- 3mil 间隙-焊盘边缘
这可能会导致 PCB 产量损失或更昂贵的 PCB。
此致。