This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:冲击、振动和放大器;其他环境等级/测试报告

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625SIP, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458857/am625sip-shock-vibration-other-environmental-ratings-test-reports

器件型号:AM625SIP
主题中讨论的其他器件: AM625

工具与软件:

大家好!

我对在即将开展的设计项目中使用 AM625SIP 非常感兴趣。 但是、根据我的设计团队的经验、SiP 封装在高振动、冲击和其他极端环境条件下的稳健性往往会降低、这让他们感到担忧。 特别是、有人担心 SIP 内的内部绑定可能损坏或脱落。 我不知道 TI 用于创建此特定 SIP 的确切流程、因此我希望它会比我的设计团队以前经验过的封装更稳健。 设计的系统需要在极端条件下工作(例如飞机上)并符合军事/飞机标准、因此我不能忽视这一点。

我在 AM625SIP 的数据表中没有看到任何操作冲击/碰撞或振动测试额定值。 是否进行过此类测试? 是否有关于 AM625SIP 额定耐受的任何信息?

基本上、与为任何芯片提供最低/最高热结温范围相同、我也在寻找任何建议 AM625能够承受何种冲击和振动水平的器件。

注意:不要指望说芯片已通过任何特定标准的"认证"。 我们作为 PCB 的设计人员、将负责所有测试和认证。 我想知道的是、根据已进行的测试或对 SIP 集成过程的了解、AM625SIP 可以承受的合理预期。 构建、测试和尝试获得无法通过的认证内容是没有意义的。

谢谢!
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    感谢您的提问。

    这些是系统级测试、不确定我们是否已经运行这些测试。

    让我内部检查并更新您的信息。

    我看到您使用了 AM625SIP 和 AM625。

    我可以假设您的查询与 AM625SIP 相关吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是的、我是专门指 AM625SIP。 您可以提供的任何环境规格/等级/容差都将很有用、无论是来自专门的 AM625SIP 还是使用相同流程制造的另一个器件。

    我期待您的回复!

    -Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    谢谢你。

    让我向团队了解并向您通报最新情况。

    我在内部检查时、请预计会有一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    请参阅我收到的以下输入:

    冲击和振动测试超出了我们产品资质的要求范围(商业/工业和汽车)。

    我们对 SIP 封装执行了标准 BLR 测试

    我理解可以与 NDA 共享 BLT 测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa、

    再次感谢您的答复! 我知道这不在范围内、因此将其标记为答案。

    但是、我一定会有兴趣看到您可以提供的任何 BLR/BLT 测试报告。 我已经与 TI 签订了保密协议。 您可以向我个人资料中的地址发送电子邮件。 或者让我知道还有其他方法可以继续。

    谢谢!
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    谢谢你。

    让我向业务开发团队核实并向您通报最新情况。

    您能否要求 TI 销售团队与我们联系、以便他们在您可用时提供这些信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    谢谢你。 TI 现场团队已联系到我并且收到了输入。

    我已经与营销团队核实并收到以下回复:

    我不想发送原始数据、所以我会询问 QRE 如何设置数据格式。    很抱歉、我漏掉了您之前请求的备注。  我将努力迅速做到这一点

    我会跟进并在收到报告后分享。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    报告已通过电子邮件共享。

    关闭螺纹。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 将该线程标记为已解决。

    总之、TI 已完成了 AM625SIP 的温度测试、并根据保密协议与我共享了该信息。 没有执行过冲击或振动测试、因此无法在测试中获得任何信息。

    我还被称为 Octavo Systems (https://octavosystems.com/)、这是 TI 的合作伙伴、它从 TI 获取裸片并将其封装为 SiP。 任何其他人谁有类似的问题,我可能有兴趣与 Octavo 交谈,因为我计划这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    感谢您的总结、感谢。

    此致、

    Sreenivasa