This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:DDR2 memcpy 失败

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490599/tda4vh-q1-ddr2-memcpy-failed

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

很长一段时间的客户 SOP TDA4VH、最近他们发现 TDA4VH 会 启动时失败 电流将卡在0.56A .

经过多次测试、客户发现了 问题电路板出现故障的根本原因 DDR2 (DDR 控制器2) memcpy 、他们进行了 ABBA 测试、发现此问题与 TDA4VH 无关、与 DDR 无关。

他们已经完成了两次 ABBA 测试。

1:将正常的 DDR 放置在此问题板上、以更换问题板上的 DDR、问题仍然存在。

2:将正常的 TDA4VH 放在这个问题板上,替换问题板上的 TDA4VH ,问题消失了。

它们使用以下编码来分别测试 DDR0、DDR1、DDR2和 DDR3的 memcpy。  

(__LW_AT__1)测试0x80080000 ~ 0x80080080存储器副本,内部 DDR0,结果:正常

(__LW_AT__2)测试0x80080080 ~ 0x80080100内存副本,内部 DDR1,结果:正常

(__LW_AT__3)测试0x80080180 ~ 0x80080200存储器副本、在 DDR3内、结果:正常

(__LW_AT__4)测试0x80080200 ~ 0x80080280存储器副本,内部 DDR0,结果:正常

(__LW_AT__6)测试0x80080280 ~ 0x80080300存储器副本、 在 DDR1内部、结果:正常

(μ A 7. T Ü V)  0x80080300 ~  0x80080380内存副本、内部  DDR2、结果:在 DDR2内存复制处卡住、失败!

客户多次重复测试、但所有测试都停留在 DDR2内存复制测试中、如下所示。

我可以知道吗、客户是否会退回这个 TDA4VH 片用于内部分析?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们继续通过电子邮件进行处理。

    谢谢!
    Kevin