This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AM275 UART 波特率

Guru**** 2462980 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486608/am2754-q1-am275-uart-baudrate

器件型号:AM2754-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在手册中看到的275表示 UART 可以支持高达12MB/s 的 UART 时钟速度、但 SysConfig 中的波特率值只能设置为介于[300,3692300]之间。

有什么变通办法吗? 我们需要使该值尽可能高、3.69M 是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
    很抱歉响应延迟。 我生病了,离开了办公室。 现在我要了解 UART 时钟速度。 正如您所说的、TRM 和数据表确实提到了12MB/s、我会在一两天进行深入探讨与您保持联系。

    谢谢!
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要后悔,希望你现在感觉更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    有任何关于此 UART 速度主题的更新吗? 几天没有得到回复、是否有任何阻碍点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
    是的、我能够将 UART 的输入时钟频率更改为192MHz、但我不能将波特率进一步推至 TRM 中报告的值。 到目前为止、3.69Mb/s 似乎是限制。 我会告知您我是否有任何其他更新。

    谢谢!
    Shreyansh