请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2754-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我在手册中看到的275表示 UART 可以支持高达12MB/s 的 UART 时钟速度、但 SysConfig 中的波特率值只能设置为介于[300,3692300]之间。
有什么变通办法吗? 我们需要使该值尽可能高、3.69M 是不够的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.