This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:运行推理时存储器损坏

Guru**** 2395145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467450/tda4vh-q1-memory-corruption-when-running-inference

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好!

在 TDA4VH 上执行推理时会遇到数据损坏的情况。

到目前为止我们所遇到的意见:

1.影响 openvx 分配的内存。

2.在相同的缓冲区位置可以观察到损坏。

3.被损坏的缓冲区之一是输出缓冲区、该缓冲区由在 VPAC 的 LDC 上运行的节点(tivxVpacLdcNode)填充。

4.缓冲区损坏仅在推断一些 DNN 后发生。  

为了实现推理和 TIDL 控制、我们使用 onnx_runtime 库(libonnxruntime.so.1.14.0+10000005) )。

我们使用 SDK 9.2以及以下更新:

1. mmalib_10_00_00_09

2. pdk_j784s4_09_02_00_30

附加是受内存损坏影响的导出映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们将其分配给我们的专家。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助我了解一下图形的流程以及这里涉及的节点吗?

    您是否转储了各个节点的输出并检查了哪个输出是错误的?

    [报价用户 id="544804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467450/tda4vh-q1-memory-corruption-when-running-inference "]

    1. mmalib_10_00_00_09

    2. pdk_j784s4_09_02_00_30

    [报价]

    为什么 SDK 9.2的 mmalib 版本不匹配?  是否已经与 TIDL 团队讨论过这个问题?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    感谢您的快速响应。

    管道中有几个节点:  

    1. tivxVpacVissNode -用于脱马赛克(原始到 NV12 )。

     TIvxVpacLdcNode -用于不失真(NV12)。

    在另一个图上、我们使用自定义内核从 NV12转换为 BGR。

    我们主要在未失真的图像输出上看到损坏。

    关于 mmalib 版本、是的、这是 TI 团队提供的、以便通过9.2 SDK 使用版本10的 TIDL 新功能。

    仅供参考、我刚刚向  John Smrstik 发送了一封电子邮件、其中包含可用于重现内存损坏的独立应用程序。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问该链接、您能帮助我吗?

    此外、为了确认、您已经拥有 SDK 10.0的 tidl repo 和 mmalib repo、对吗? 还是只是 mmalib repo?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nikhil、我已经参与其中。

    关于 repos:  

    我们使用 c7x-mma-tidl_j784s4_10_00_05_00和 mmalib_obj_C7120_10_00_00_09。

    我们 在构建 SDK 之前被指示对 SDK 进行以下更改:

    ·ln -s pdk_j784s4_09_02_00_30/ pdk

    ·ln -s mmalib_10_00_00_09/ mmalib_09_02_00_08

    我们还在 jacinto7/esd/tidl-tools/10_00_05_00/OSRT_tools/arm_linux/arago/onnx_1.14.0_aragoj7.tar.gz 中使用 onnx_runtime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    我已获得访问权限。 谢谢你

    但我看到这两个应用程序都有二进制文件。

    从应用角度来看、它在 ImagePreProcesses_tests 上仅为一个 LDC 节点、在 DNN_Profiling 上为单个 TIDL 节点?  

    它们将在不同的图形中运行(因为它们是不同的进程)、但是2个进程之间是否有数据交换或它们是独立的?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 ImagePreProc 二进制文件上的单个节点和 DNN_Profiling 的 TIDL 会话(不确定引擎盖下是否涉及图形)。

    它们完全独立、它们之间没有数据交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照提供的文档和 SDK 运行了应用程序。  

    我使用了脚本 ./ runTest.sh &./ runProf.sh && FG  并行运行这两个应用

    我无法重现此问题(即我得到 所有测试均通过 始终)

    重现此示例是否需要平均迭代次数?

    此外、我在两个应用程序结束时看到 SEG 故障、我知道为什么会出现这种情况吗? 我们能顺利地解决这个问题吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、尝试不使用 FG 运行。 在./RunTest.sh 之前运行 runProf.sh ./RunTest.sh 非常重要。

    不确定 segFault、可能会发生这种情况、因为您没有使用我们正在使用的固件、但它应该会重现任何使用方法。

    如果您愿意、我们可以安排实际操作会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    OpenVX 应用程序的分配发生在 vxVerifyGraph ()  

    1.可以 在中启用 APP_MEM_DEBUG 吗  app_utils/utils/mem/app_mem_linux_dma_heap.c src  要启用更多与内存相关的日志并共享两个应用程序的日志? (这应该会为您提供执行两个图形期间调用的所有 DDR_SHARED_MEM 分配)

    2.如果您确保第二个应用程序只在第一个应用程序的 vxVerifyGraph()之后启动、您是否会看到缓冲区损坏问题?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    关于1 -当然,我已经将应用程序的输出保存到文件,并将上传到 共享驱动器目录( tar.gz 所在的位置)。 我将在 PROF 应用程序输出通过和失败时上传测试应用程序输出。

    关于2 -我不确定你的意思,但目前为了重现这个我手动运行 prof 然后测试应用程序,所以我不能真正同步 vxVerifyGraph ()调用。 此外、无法在我们的应用程序中完成此操作、因为图形和推理调用是从不同线程执行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享日志、您是否在 runProf.sh 端也看到相同的内存日志? 您能分享相同的好和坏情况和1一样吗.

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nkihil、您好、runProf.sh 仅在循环中运行推理。 图像处理测试(RunTest.sh)是在后台运行推理时失败的测试。 您是否成功重现了测试故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    我尝试了分析 RunTest 应用程序中的内存分配模式、其中失败和通过测试的分配顺序都相同、我看到在执行应用程序期间会释放大量内存、导致先前间隙之间的内存分配。

    我想知道应用程序是如何编写的吗? 您能否共享应用程序  RunTest.sh 的源文件。

    runProf.sh 仅在循环中运行推理

    runProf.sh 中也应该会看到相同的存储器日志、因为 DDR_SHARED_MEM 中也应该分配了存储器。

    您是否已成功重现测试故障?

    我仍然不能再现这种情况。 我尝试将以太网连接到 CPSW2G 端口、以便为 UART 打开两个终端、但 CPSW2G 网络在 SDK 包中似乎无法正常工作(即无法 ping 到检测到的 IP)  

    现在开始运行  ./ runProf.sh &./ runTest.sh &  正如您提到的、它仍然会与 runProf 首先运行并行运行。

    我还能获得 runProf.sh 的 mem 日志吗?  

    我知道、只发生了9个存储器分配、其中一个将是 LDC 的输出缓冲区、您可以检查每次迭代、谁将 CCS 连接到 R5内核而损坏了此存储器?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行动项目
    ====

    Leddartech
    ====

    -正如调用中所讨论的,运行测试应用程序中存在4个中间输出。  

    1. vx_image 使用 tivx_utils_create_vximage_from_bmpfile ()从 bmp 读取的文件输出、即输入 RGB 图像到颜色转换节点
    2. 颜色转换节点的输出
    3. LDC 节点的输出(提供了网格参数)
    4. 转换后的 RGB 输出(即 png)

    -我们可以尝试在 runTesh 中一次只保留1并检查问题何时重现  

     例如、用例1: runTest.sh 只有上面的输出1

           用例2: runTest.sh 有输出1和输出2  

           用例3: runTest.sh 有输出1、2和3

           用例4: runTest.sh 有输出1、2、3和4 (这是当前用例)

           用例5: runTesh.sh、具有不带任何网格参数的 LDC 节点、如下所示  

                    节点= TIvxVpacLdcNode (图形、
                                         param_obj、
                                         null、
                                         null、
                                         null、
                                         null、
                                         null、
                                          INPUT_IMAGE、
                                          OUTPUT_IMAGE、
                                          null);

            此用例将检查网格参数创建是否存在问题。 这将输出一个未校正的图像、该图像应与  INPUT_IMAGE 相同

    - Leddartech 检查是否可以为 TI 提供 RunTest 的源代码、并对生成进行处理、并在提供的文件系统上运行此代码

    TI

    -检查 Leddartech 提供的以太网设置尝试 ssh 到电路板

    -尝试使用这个 ssh 重现问题

    此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    我已根据您的请求在每次操作后添加了图像导出(在图像加载之后、转换为 nv12之后、在 LDC 节点之后以及转换为 RGB 之后)。 结果可以在我们的共享驱动器中看到(查找名为 Image_Outputs_Breakdown .tar.gz 的 tarball)。

    正如预期的那样、当 runProf.sh 在后台运行时、LDC 图形之后的图像会损坏。

    后来、我在没有您要求的网格参数的情况下运行了 LDC 测试、但无法重现这种现象。

    关于发送源代码、我将针对这一点给您回复。

    BR、

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    稍后、我运行了 LDC 测试、但没有您要求的网格参数、无法重现此现象。

    以确认当前场景。

    带 LDC 节点的 RunTest 应用程序包含网格参数-->问题

    带 LDC 节点但没有网格参数的 RunTest 应用程序   -->不存在问题。

    我对吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    是的、您回答正确。 但值得一提的是、我在两种情况下都在后台使用 runProf.sh 进行了推理。

    我还将测试应用程序源代码上载到共享驱动器(在 Source 文件夹下)以供您查看。

    BTW、您是否已成功重现问题?

    如果您有更多问题、我们可以安排另外一次会议。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    是的、我们已经重现了此问题。 我们可以通过任何方法从自己的角度构建该应用、从而进行调试。

    同时,您可以通过引用 app_single_cam 尝试使用 vxCopyImagePatch()使用 LUT_HEADER 文件加载 meshImg。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过运行以下命令、在启用 APP_MEM_DEBUG 并为每条线路打印时间戳的情况下共享故障情况的应用程序日志、

    ./ runProf.sh | ts '%M:%.S'

    ./ runTest.sh | ts '%M:%.S'

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我已经生成了您要求的日志、您可以在名为"fail_logs_with_mem_and_ts_18_2_25"的目录下的共享驱动器中找到。

    重新分级您提到的 MeshImg 测试,目前我们正在自己构建网格网格(我已经将缺少的 initMeshImage()函数添加到共享驱动器中的以下文件 Proc_Test_ 459.cpp ),因此我们目前不使用 DCC 工具配置网格。

    关于您请求的应用程序、我很快就会更新。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    我们将查看这些文件。

    关于您申请的应用程序、我很快将更新。

    当然。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我已经将 testApp 的源文件和构建文件上传至共享驱动器。

    查找 testApp.tar.gz。

    由于事情的紧迫性、 请安排一次集会、以便我们可以检查文件并同步此事件。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    我已经获得了源代码并成功构建了它。

    在调用 processGraph()时、meshImg 正在损坏、我们正在从我们这边测试此问题。

    完成调试后、我将更新推理。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    我在 runProf.sh 中保留了断点(当 c7x 开始读取地址0xC02e0000的数据时),应用程序在某个点停止(见下面打印的日志),

    root@j784s4-ecu:/opt/buffOverrunDemo# ./runProf.sh 
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
     23593.619766 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
     23593.619883 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
     23593.619902 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
     23593.619918 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
     23593.620454 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-0 
     23593.620617 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-1 
     23593.620748 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-2 
     23593.620878 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-3 
     23593.620898 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!!
     23593.621168 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:101] Initialization Done for HOST !!!
    VayaUtils : INFO1 : /opt/vayadrive/Utils/VisionAppsHandler.cpp(61)::checkFirmwareCompatibility() Checking firmware version compatibility.
    /opt/vayadrive/build/TDA4VH/VAYA_CONSOLE_TDA4_AARCH64/Release/_deps/vayadrive-tda4-fw-src/services/remote_ctrl/client/RemoteCtrlClient.cpp(79): appRemoteServiceRun() failed with -1
    VayaUtils : ERROR : /opt/vayadrive/Utils/VisionAppsHandler.cpp(70)::checkFirmwareCompatibility() Unable to fetch firmware version for core C7X_1
    /opt/vayadrive/build/TDA4VH/VAYA_CONSOLE_TDA4_AARCH64/Release/_deps/vayadrive-tda4-fw-src/services/remote_ctrl/client/RemoteCtrlClient.cpp(79): appRemoteServiceRun() failed with -1
    VayaUtils : ERROR : /opt/vayadrive/Utils/VisionAppsHandler.cpp(70)::checkFirmwareCompatibility() Unable to fetch firmware version for core C7X_2
    /opt/vayadrive/build/TDA4VH/VAYA_CONSOLE_TDA4_AARCH64/Release/_deps/vayadrive-tda4-fw-src/services/remote_ctrl/client/RemoteCtrlClient.cpp(79): appRemoteServiceRun() failed with -1
    VayaUtils : ERROR : /opt/vayadrive/Utils/VisionAppsHandler.cpp(70)::checkFirmwareCompatibility() Unable to fetch firmware version for core R5F_1
    /opt/vayadrive/build/TDA4VH/VAYA_CONSOLE_TDA4_AARCH64/Release/_deps/vayadrive-tda4-fw-src/services/remote_ctrl/client/RemoteCtrlClient.cpp(79): appRemoteServiceRun() failed with -1
    VayaUtils : ERROR : /opt/vayadrive/Utils/VisionAppsHandler.cpp(70)::checkFirmwareCompatibility() Unable to fetch firmware version for core R5F_2
    DNNBase : INFO1 : /opt/vayadrive/StandaloneAlgos/DNN/Base/tidlbase.cpp(212)::initialize() Creating new session for /opt/buffOverrunDemo/data/TransformersModelBack/TransformersModelBack_1728808740.onnx
    libtidl_onnxrt_EP loaded 0x2d99ee70 
    Final number of subgraphs created are : 1, - Offloaded Nodes - 16, Total Nodes - 16 

    在这里停止 runProf.sh 后、我运行了 runTest.sh、没有问题(所有测试都通过了)。

    我的假设是在这一点之后(从上面的日志打印中)、 0xC02e0000 (物理地址)处的内存会被释放给 runProf 进程、在这里释放的内存会被分配给 RunTest。 但 C7x 仍在使用该内存,这与 RunTest 进程中为 meshImg 分配的内存冲突。

    你能否在启用 APP_MEM_DEBUG 的情况下为 runProf 发送二进制文件、或者在可能的情况下共享在 runProf 应用程序内部进行的此存储器分配和释放的源。

    当我尝试同时运行两个应用程序时,我可以看到为 meshImg 分配的内存被 c7x 覆盖。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我已将启用 APP_MEM_DEBUG 的 runProf 应用程序放在共享驱动器 App_With_的 prof_intabs_prints 文件夹下。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    runProf 不会打印内存调试信息、您能否自行检查一次二进制文件。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    它在我这边工作。 如果我没记错、 更新就 在 tivision_apps 内部。那么、更新就在 tarball 内部。

    请尝试 将 profDbg tarball 的所有内容提取到 TDA4VH 平台中的/opt/中并使用目录(/opt/profDbg/runProf.sh)中的脚本。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    如调用中所述、我们需要知道哪个 optenvx_object、testProf 应用程序正在释放内存。

    下面是我使用 APP_MEM_DEBUG_ENABLED 运行 testProf 的推理。

    步骤1:首先在物理地址0x900060000处分配某些存储器、然后根据分配的大小、此分配的结束地址为0x9002fa354。

    0x900060000 - 0x9002fa354

    步骤2:一段时间后,它得到释放。

    第3步:释放后、内存区域被分配给2个不同的区域、

    0x900060000 - 0x9001a0000

    步骤4:0x9001a0000 - 0x9002e0000

    在 runTest.sh 应用程序 meshImg 对象分配在0x9002e0000处、因为 Linux 视点是免费的。 这一切看起来都很好。

    但当我们运行 runProf 应用程序时、仍然有一些东西写入地址0x9002e0000的存储器中。

    我怀疑在步骤1时内存范围与 meshImg 内存范围冲突。

    我们运行了另一个测试、在步骤1之后、在步骤2之前停止了 runProf 应用程序、因此0x900060000处的内存未被释放。

    然后运行 RunTest 应用程序 meshImg 分配在地址0x902050000中,应用程序运行良好并传递测试用例。

    (我们将断点放置在 mesImg 分配到0x902050000处,并从断点继续在应用程序 runProf 和 RunTest 中)。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我将为 profApplication 准备源代码和构建脚本。

    我还完全删除了我们的内存同步红外线(cpu-openvx)、我仍然看到问题。

    准备好后我会进行更新。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    profApp 源代码和构建脚本位于我们的共享驱动器中、名为 profApp.tar.gz。

    您可以用与前一个相同的方法构建它。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    我获取了文件并成功构建了它。

    我正在对其进行调试、并会告诉您我是否获得了任何结果。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    这似乎是 TIDL 代码创建的一些悬空指针存在的问题
    您能否尝试从中删除以下行
    c7x_mma_tidl_*/arm_tidl/文件夹



    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您能具体说明一下吗? 您指的是哪些文件?

    更改后、我应该重新编译 SDK 吗? 我应该再次刻录 SDcard 吗?

    我提醒您、我们 对9.2 SDK 使用 c7x-mma-tidl_j784s4_10_00_05_00和 mmalib_obj_C7120_10_00_00_09。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    我指的是以下文件
    c7x-Mma-tidl-*/arm-tidl/browse/rt src / tidl_rt_ovx.c
    在10.05中删除行号 423至443


    进行更改后、您需要执行以下操作
    1.创建 SDK -j
    2.创建 linux_fs_install_sd

    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    我已经更新了/opt/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05/c7x-mma-tidl/arm-tidl/rt src tidl_rt_ovx.c、并按照您的说明进行操作。  

    但它无法 解决问题、我看到了相同的问题。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    在我们今天的对话之后,您可以在共享驱动器中找到一个名为"SDK9.2_Leddartech"的新目录,其内容如下:

    1.  ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05.tar.gz -构建应用程序时使用的更新 SDK 的存档。

    2. libtivision_apps_debug -在此文件夹中,您将找到按照您的要求编译以进行调试的 vision_apps 库。

    如果您还有其他需要、请告诉我。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    根据 Gokul 的观察、TIDL 输出似乎溢出
    为了确认这一点、我们可以为输出传感器分配更多的存储器

    您可以通过更改来实现该目的 DIM[0]= 2 而不是  DIM[0]= 1 中的噪声频谱密度
    创建输出张量时的应用程序代码(在 vxCreateTensor 之前)。
    这将使其优先于所需的内存的2倍

    您可以尝试一下吗?

    此致
    Rahu T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我不确定这是一个简单的测试、为了更改输出张量大小、我还需要更改 DNN 文件。

    我也不确定我是否理解预期的输出。 顺便说一下、您有完整的代码和编译功能、所以我不确定我能为您提供什么帮助。

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、Gokul、明天我们再开会讨论一下这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    Gokul 已经测试了我上面的建议,这似乎解决了问题。
    我们正在与 TIDL 专家在内部探讨输出溢出的根本原因、原因

    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    鉴于此事的紧迫性、我们将尽快对解决方案进行测试。

    您认为您能在星期五之前向我们发送指示吗?

    谢谢!

    巴拉克

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    在我们调查 TIDL 问题时、您可以尝试以下权变措施
    这是简单的应用更改

    变化  DIM[0]= 2  而不是  DIM[0]= 1  中的噪声频谱密度
    创建输出张量时的 cpp 应用程序代码(在 vxCreateTensor 之前)。


    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    这是因为我们想澄清 TIDL 行为不存在问题。 应用不尊重 TIDL 所请求的输入和输出存储器。 请参阅以下文档

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/tidl_fsg_io_tensors_format.md

    应用程序似乎不 符合作为 IOBufDesc 一部分请求的大小。 对于某些特定情况、TIDL 需要一些额外的空间、而 IN 可能与确切的形状不匹配。 因此、作为应用程序编写器、应通过考虑输入和输出端的 IOBufdesc 来分配存储器

    谢谢!
    不是很重要

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 使用 ONNX RT 时、我们的应用团队会提出一个后续问题(如果适用)。 答案如下:

    如果用户通过共享存储器直接向 TIDL-RT 馈送输入、则适用共享存储器。

    真正的 ONNX RT 接口是 Linux 用户空间中的电源缓冲区、让 ONNX RT 通过将 ARM 共享存储器中的缓冲区复制到 DSP 来委派给 TIDL-RT。 在本例中、TIDL-RT 管理共享存储器空间中输入和输出的缓冲区分配、因此在用户空间中、您可以根据缓冲区的实际形状提供缓冲区大小

    但正如您知道的 、上述方法涉及一个缓冲区复制、为了尽量减少缓冲区复制、我们根据应用要求直接在共享存储器中提供输入和输出。 在这种方法中、虽然您使用 ONNX RT、但仍然从 输入和输出缓冲区属性视点绕过 ONNXRT。 因此、在这种情况下 、应用需要遵守 TIDL-RT 针对其输入和输出提出的缓冲器要求

    谢谢!

    此致、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    请确认上述解决方案是否解决了您的问题。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gokul 和 Pramod、

    此时我可以更新、将 dims[0]更改为2可以消除在将其应用于我与您共享的代码时发生的内存损坏。 下一阶段是将其集成到我们的应用程序中、并检查推理输出的数据有效性。

    另外、我们刚刚与您的团队举行了一次会议(Varun 和 Chris 参加了会议)、我分享说、此修复对我来说并不清楚、因为我不了解 Pramod 在上面讨论的内存大小需求链接。 他们说、这些内存大小要求实际上包括内存对齐和填充、我们在分配缓冲区时应该考虑这些内存对齐和填充、这些详细信息可以从与 ONNX 一起使用的工件文件中提取。 我们已要求从我与您分享的工件中提取这些内存详细信息(可在 buffOverrunDemo.tar.gz 中的 data/TransformersModelBack 文件夹下看到)。

    请提供用于提取数据和为输出密度计算存储器起始+结束地址的说明。  

    BTW -我们是否应该以相同的方式分配输入密度?

    谢谢!

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续后面的问题、我这边还有2个问题:

    1.我们是否可以在人工编译过程中控制/覆盖实际数据的填充和对齐?

    2.当我们给指针提供 张量到 ort::value::CreateTensor, 我们应该提供指向填充起始点的指针(下图中的蓝色箭头)或指向数据起始点的指针(下图中的红色箭头)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    来回答您的问题

    "我已经说过、此修复程序对我来说并不清楚、因为我不明白 Pramod 在上面讨论的内存大小要求的链接。 他们分享了这些内存大小要求实际上包括内存对齐和填充、我们在分配缓冲区时应考虑这些内存对齐和填充"

    -是的,在共享内存中为输入和输出分配的实际内存要求可能高于模型尺寸。 此外、在某些情况下、输入和输出都可能需要一个额外的平面、而这是设计所必需的。 如果通过 ONNX (即在 ARM 上)分配内存、共享内存分配将在内部进行、并且分配适当的大小。 据我所知、您是直接分配共享存储器、因此这些大小可能与 onnx 张量大小不同。 通过读取工件中生成的*。io_1.bin、可以找到实际大小。 这 是 sTIDL_IOBufDESC (https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/10_00_00_05/exports/docs/c7x-mma-tidl/ti_dl/docs/user_guide_html/structsTIDL__IOBufDesc__t.html) 的二进制文件、其中包含 TIDL 所需的实际缓冲区大小的所有信息

    " 我们已要求从我与您分享的工件中提取这些内存详细信息"

    -现在,如果应用程序是基于 OSRT 的,该结构不会公开。 只有基于 TIDL-RT 的应用程序可以访问该结构。 这 需要改进、我们将努力 解决这一问题、公布结构、并更新我们的示例。

    "我们应该以同样的方式分配输入密度"

    -是的,从技术上讲,输入张量大小也应该来自上面提到的相同结构。

    目前、您可以分配额外的平面、该平面应该正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhey、  

    因此、我的一位同事设法找到了一个解析 io.bin 文件的代码。

    解析显示大多数输出感应器按照您的指示请求填充1个通道、但另一个需要填充5个通道。

    我目前考虑了几个假设:

    1.我们正在正确解析数据(再次,需要解析二进制文件的指令)。

    2.增加 OpenVX API 中的通道填充将扩展数据(平面)末尾的通道。

    3.我们可以增加 openvx 内存而不改变 cv :: mat (谁使用相同的内存)到原始大小(没有填充)。

    4.不支持除通道填充之外的任何填充(我不确定我们如何处理数据本身附近的填充)。

    5.我们交给 tensorCreate API 的指针是分配(VX)数据的开头。

    此外,我们仍然想知道我们是否可以控制伪影编译阶段的填充(这样我们就可以删除填充需求)。

    我们将 在未来几天内使用此修复测试我们的应用程序。

    巴拉克