This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7 (SPEED U) DDR 超频至3733MT/s

Guru**** 2398065 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472420/am62a7-am62a7-speed-u-ddr-overclock-to-3733mt-s

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好、团队

SDK:ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_02_00_05和  mcu_plus_sdk_am62ax_09_02_00_38

芯片模型:

由于项目的性能要求、我们需要增加 DDR 频率、我们当前正在尝试使用 AM62A7 (速度 U)超频至速度 V。 SPL 启动程序可正常启动、启动后的 DDR 速率为3733MT/s、如下图所示:

但是、当我们使用 SBL stage1启动程序并将速率设置为3733MT/s 时、TISCI 将返回错误。 下图是 SBL stage1的源代码。 在"设置 DDR 速率"一节中、我添加了一些调试信息、包括频率和返回状态值:

将速率设置为3733MT/s 时、返回错误值-1并且启动失败:

 

我们尝试了其他速率、例如将其更改为3730MT/s 或3734MT/s、两个速率都成功启动、启动后出现了相应的速率、

    

我们可以直接将时钟频率更改为9329999999或933000001、但仅933000000是不起作用的。

    

我想问一下、TISCI 是否对3733MT/s 施加限制?

此致、
薛法东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、3733MTs 可能有软件限制、但实际上、对于大于3200MTs 的任何操作、都应该有软件限制。  该软件很可能会读取器件的速度等级并限制3733MTs 的选择   

    请注意、出于开发目的、您可以超频 Speed Grade U 设备、但从技术上讲、您不应操作速度等级 U 设备>3200MTs

    此致、

    James

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享一下您如何更改 SBL 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、James:
      我们的产品需要基于3733MT/s 进行开发和测试 您能否提供一种解除限制的方法。  
    此致、
    薛法东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yogesh:
    案例 3730MT/s、3733MT/s、3734MT/s
      我们使用 SysConfig 工具生成 board-d drReginit。 h、使用新的 board-d drReginit。 然后重新编译 SBL。
    、93299999:933000001 ̊ C
      我们直接在 SBL 源代码中修改频率并重新编译 SBL。
    此致、
    薛法东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享您正在使用的 DDR SysConfig 工具版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh:

    此致、
    薛法东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XUE:

    我们需要进行一些调查、可能需要一些时间。 但为了进行实验、您可以继续使用3730 MT/s 进行测试

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    是否有任何更新?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、

     来自开发团队的关键支持人员不在办公室。 我们下周早些时候会再来的。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    感谢您的支持、期待您的回复。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、

    这是 SBL 的已知问题。(  SITSW-1471)

    我们将在关键专家返回后对此进行调查。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发团队的回复:

    根据 DDR 规范、我们不必将 PLL 完全保持为933MHz、客户可以使用933.3333KHz 或933.25 MHz。

    DM 中用于计算乘法器以生成特定频率的逻辑非常敏感、因此我们在遇到较大障碍之前不会触摸它。

    只是为了说明问题的深度、更新驱动程序至少需要~2个月的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh:

     感谢您的支持、

     我们现在已获得 AM62A7 (速度 V)、但仍然无法将其设置为933MHz

     我们无法通过 SysConfig 工具生成933.333333 MHz 或933.25 MHz。 我想问一下我们是否可以使用933.5 MHz?

    此致、
    薛法东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadong:

    我们建议您改用1865。  

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li Biao、

    好的。 谢谢你。

    此致、
    薛法东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了说明这一点、我建议您不要手动更改输出文件。  您建议的更改可能会违反计时、因为该工具为933MHz 计算了时序、但您会更改为更高的值(933.25或933.5)

    我认为最安全的事情就是像 Biao 说的那样针对1865MHz 进行配置、这样工具就可以针对1865MHz 对所有功能进行配置。

    此致、

    James