主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
大家好、团队
SDK:ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_02_00_05和 mcu_plus_sdk_am62ax_09_02_00_38
芯片模型: 
由于项目的性能要求、我们需要增加 DDR 频率、我们当前正在尝试使用 AM62A7 (速度 U)超频至速度 V。 SPL 启动程序可正常启动、启动后的 DDR 速率为3733MT/s、如下图所示:

但是、当我们使用 SBL stage1启动程序并将速率设置为3733MT/s 时、TISCI 将返回错误。 下图是 SBL stage1的源代码。 在"设置 DDR 速率"一节中、我添加了一些调试信息、包括频率和返回状态值:


将速率设置为3733MT/s 时、返回错误值-1并且启动失败:
![]()
我们尝试了其他速率、例如将其更改为3730MT/s 或3734MT/s、两个速率都成功启动、启动后出现了相应的速率、
![]()
![]()
我想问一下、TISCI 是否对3733MT/s 施加限制?