请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM Thread 中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-J721E
工具与软件:
我使用的是 PROCESSOR-SDK-J721E。
根据"vision_apps"中"3dsrv"示例的源代码、 varying 修饰符似乎正在着色器中使用。
我知道此修饰符已在 OpenGL ES 3.0及更高版本中弃用。 如果我想将自己的应用程序集成到 SDK 中、是否无法使用 in/out 版本3.0及更高版本中使用的修饰符?