This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:支持 OpenGL ES 和 GLSL 的版本

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J721E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488634/tda4vm-support-version-of-opengl-es-and-glsl

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

我使用的是 PROCESSOR-SDK-J721E。  

根据"vision_apps"中"3dsrv"示例的源代码、 varying 修饰符似乎正在着色器中使用。

我知道此修饰符已在 OpenGL ES 3.0及更高版本中弃用。 如果我想将自己的应用程序集成到 SDK 中、是否无法使用 in/out 版本3.0及更高版本中使用的修饰符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的 SDK 版本是什么?

    谢谢!

    Sarabesh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh

    我使用的是最新版本:10.01.00.04。

    谢谢!

    Daigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daigo、

    感谢您的提问。 让我在内部确认几件事、明天我会给您提供最新消息。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    之后您是否获得了任何信息?

    谢谢!

    Daigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daigo、  

    您应该能够在自定义应用程序中使用修饰符"进入/退出"。

    谢谢!
    Sarabesh S.