请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
当处理器规格中将 VDD_MCU (在 EVM 设计中来自 PMIC Buck5)的典型值定义为0.8V 时、为什么 VDD_MCU (在 EVM 设计中来自 PMIC Buck5)为0.85V 而不是0.8V?
如果在0.8V 而非0.85V 电压下使用 VDD_MCU、预计是否会产生任何负面影响?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当处理器规格中将 VDD_MCU (在 EVM 设计中来自 PMIC Buck5)的典型值定义为0.8V 时、为什么 VDD_MCU (在 EVM 设计中来自 PMIC Buck5)为0.85V 而不是0.8V?
如果在0.8V 而非0.85V 电压下使用 VDD_MCU、预计是否会产生任何负面影响?