This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:VDD_MCU 典型电压电平?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493196/tda4vh-q1-vdd_mcu-typical-voltage-level

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

当处理器规格中将 VDD_MCU (在 EVM 设计中来自 PMIC Buck5)的典型值定义为0.8V 时、为什么 VDD_MCU (在 EVM 设计中来自 PMIC Buck5)为0.85V 而不是0.8V?
如果在0.8V 而非0.85V 电压下使用 VDD_MCU、预计是否会产生任何负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 演示了一种配置、其中 VDD_MCU 和 VDDAR_MCU 来自同一 PMIC 资源。 VDD_MCU 电源轨可在0.8V 或0.85V 下运行。 VDDAR_MCU 电源轨必须处于0.85V。

    如果这些电源轨是分开的、则在0.8V 下运行 VDD_MCU 电源轨、在0.85V 下运行 VDDAR_MCU 电源轨、绝对没有问题。

    Kevin