This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:何时将支持以下操作人员?

Guru**** 2461100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490842/tda4vh-q1-when-will-below-operators-will-be-support

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

客户发现以下运营商在 SDK10.1中无法支持、何时可以支持它?

参考链接:edgeai-tidl-tools/docs/supported_ops_rts_versions.md、位于 master·TexasInstruments/edgeai-tidl-tools·GitHub

整形    
转换    
卷积(conTransspose)  
Relu (释放    
MaxPool    
添加    
副本    
多路复用    
调整大小    
上采样    
ReduceMean 1*4*128*18*24. 1*128*65536.
转置 1*4*65536*2. 1*2*4*65536.
切片 1*2*4*65536. 1*2*1*65536.
逻辑块 1*2*65536. 1*128*65536.
最大值    
ArgMax    
div    
取消压榨 1*256*128*128. 1*1*256*128*128.
ReduceSum 2*1*256*128*128. 1*256*128*128.
收集    
Topk 16384. 100
正在变平    
ReduceMax    
ScatterND 16384*2. 16384*8.
LayerNormalization    
BatchNormalization    
CONCAT    
叹息    
Softmax    
MatMul  
GlobalAvgPooling    
GlobalMaxPooling    
规格相匹配    
GridSample    
相等    
其中    
扩展    
铸件    
宝石    
范围    

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramod:

    请帮助确认以下操作员何时将提供支持?

    逻辑块 1*2*65536. 1*128*65536.
    取消压榨 1*256*128*128. 1*1*256*128*128.
    ReduceSum 2*1*256*128*128. 1*256*128*128.
    相等    
    其中    
    扩展    
    范围    

    BR、

    Biao