请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户发现以下运营商在 SDK10.1中无法支持、何时可以支持它?
| 整形 | 有 | ||
| 转换 | 有 | ||
| 卷积(conTransspose) | 有 | ||
| Relu (释放 | 有 | ||
| MaxPool | 有 | ||
| 添加 | 有 | ||
| 副本 | 有 | ||
| 多路复用 | 有 | ||
| 调整大小 | 有 | ||
| 上采样 | 有 | ||
| ReduceMean | 1*4*128*18*24. | 1*128*65536. | 有 |
| 转置 | 1*4*65536*2. | 1*2*4*65536. | 有 |
| 切片 | 1*2*4*65536. | 1*2*1*65536. | 有 |
| 逻辑块 | 1*2*65536. | 1*128*65536. | 否 |
| 最大值 | 有 | ||
| ArgMax | 有 | ||
| div | 有 | ||
| 取消压榨 | 1*256*128*128. | 1*1*256*128*128. | 否 |
| ReduceSum | 2*1*256*128*128. | 1*256*128*128. | 否 |
| 收集 | 有 | ||
| Topk | 16384. | 100 | 有 |
| 正在变平 | 有 | ||
| ReduceMax | 有 | ||
| ScatterND | 16384*2. | 16384*8. | 有 |
| LayerNormalization | 有 | ||
| BatchNormalization | 有 | ||
| CONCAT | 有 | ||
| 叹息 | 有 | ||
| Softmax | 有 | ||
| MatMul | 有 | ||
| GlobalAvgPooling | 有 | ||
| GlobalMaxPooling | 有 | ||
| 规格相匹配 | 有 | ||
| GridSample | 有 | ||
| 相等 | 否 | ||
| 其中 | 否 | ||
| 扩展 | 否 | ||
| 铸件 | 有 | ||
| 宝石 | 有 | ||
| 范围 | 否 |
BR、
Biao