This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:C2000上的恶意检测

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476114/edge-ai-studio-anormaly-detection-on-c2000

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

工具与软件:

您好!

我要查看以下视频。 根据本视频、您介绍了"利用片上学习选项轻松进行培训和部署、实现强大的异常检测"。
https://www.ti.com/video/6367452239112

但是、我希望您通过使用 edgeai-studio 或命令行环境来确认是否可以执行异常检测("电机故障"或"电弧故障"除外)。
(例如、我只需从传感器捕获电流传感器信息并在 edgeai-studio 上创建数据集。)
是否可以执行如上所述的操作?

BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供以上反馈吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一

    很抱歉这方面出现延误。 我已经在 Edge AI 专家中添加了信息、他们应该很快就会得到回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一

    Edge AI Studio 模型编写器 GUI 工具链可以执行电弧故障分类/电机轴承故障分类。

    如果您收集了一些时间序列数据、并且您希望使用 TI 提供的预设选项将其分类为不同的故障、那么 Model Composer 就已经足够好了。 您的问题的简短答案是肯定的。

    此外,如果您想了解已收集数据集上 AI 培训的全部功能,您可以查看 TinyML Modelmaker 以获取广泛的分类功能集合。 这是基于命令行的、需要手动设置。

    因此、一般情况下、可以在 TI 的工具上进行故障分类、但还不能在工具上进行异常检测(我只有正常数据、没有故障数据)。 该软件将在今年晚些时候发布。

    此致、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya-San、

    感谢您的答复。
    >"通过片上学习选项、易于训练和部署、可实现强大的异常检测"。
    对于 视频中的"异常检测"、我了解您此时没有执行此操作的环境。
    对于 视频中的"使用片上学习选项轻松进行训练和部署"、似乎用户不仅可以执行推理部署、还可以在 C2000器件上进行训练。 信息是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁一山

    截至目前、器件培训还不支持作为公开发布的产品版本。 该产品应在今年第四季度之前上市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya-San、

    我懂了。 我等待您发布片上培训和异常检测解决方案。

    BR、