请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 工具与软件:
你好、AM4378 Champ!
我想询问为 AM4378BZDND100分配了多少个 MAC 地址。

谢谢。
此致、Jack
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TRM 在表7-11中说明了有两个 MAC 地址编程到这些寄存器中:
630h CTRL_MAC_ID0_LO 第7.3.1.26节
634h CTRL_MAC_ID0_HI 第7.3.1.27节
638h CTRL_MAC_ID1_LO 第7.3.1.28节
63Ch CTRL_MAC_ID1_HI 第7.3.1.29节
这些 MAC 地址是 TI 已经购买的地址、通常客户更喜欢购买他们的 MAC ID。
此致、
Schuyler