This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:可以执行 GPIO DeInit 和开漏?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491697/tmds62levm-possilbe-to-do-gpio-deinit-and-open-drain

器件型号:TMDS62LEVM
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具与软件:

关于 GPIO、我有两个问题:  

  1. 是否可以将 GPIO 设置取消初始化并恢复为默认状态?
  2. 是否可以将输出设置为开漏模式、或者在仅设置为 I2C 模式时自动执行此操作?
谢谢!
Brody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brody:

    是否可以将输出设置为开漏模式、或者设置为仅 I2C 模式时自动执行此操作?

    再说一次、您是要求在软件级别还是仅在硬件级别执行此操作?

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 nortos 的裸机级别。  我们在提供的 GPIO.c 驱动程序中使用 TI SDK 驱动程序。  那么、是否可以使用驱动程序功能来取消初始化 GPIO?  

    谢谢!
    Brody Woodard
    软件工程师
    伊创股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brody:

    我来听 noRTOS 专家的讲解。 请等待一段时间进行回复。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brody:

    [quote userid="646862" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491697/tmds62levm-possilbe-to-do-gpio-deinit-and-open-drain 是否有办法将 GPIO 设置取消初始化回默认状态?

    在 GPIO_deinit 中、我们仅禁用中断并清除 GPIO 模块的中断状态。 此外、GPIO 的触发类型会复位为 None。

    请参阅下图。

    如果要设置 GPIO 寄存器的复位值、可以直接写入 GPIO 寄存器来实现。 请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brody:

    是否可以将输出设置为开漏模式、或者设置为仅 I2C 模式时自动执行此操作?

    是的、在更改焊盘配置以将引脚配置为 I2C 模式后、会自动选择开漏。 从软件来看、只需要 pinmux 设置。

    在硬件方面、您需要连接一个外部上拉寄存器来支持 I2C 开漏。

    希望这些信息有所帮助。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    为了确保我理解正确、当您说"上拉寄存器"时、您是指上拉电阻器?

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dazong:

    当您说"上拉寄存器"时、您是指上拉电阻?

    是的、它意味着上拉电阻器。 抱歉上面有拼写错误。

    此致、

    Tushar