This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352电源查询

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491480/am3352-am3352-power-query

器件型号:AM3352

工具与软件:

你(们)好  

客户将  AM3352BZCZ*80用于 MP、现在想使用另一个 SOC 来替代它、以满足 125度的需求。

  • 如果使用 AM3352BZCZ*100替换 AM3352BZCZ*80、是否需要更换外部电源?
  • 如果使用 AM3352BZCZA80  替代 AM3352BZCZ*80 、它们是否为 P2P、不需要外部更改?

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    感谢您的咨询。 以下是我根据您的消息中提供的信息得出的理解。

    • 对于第一 项 、您要将现有的 AM335x 替换为使用相同封装类型和器件修订版本代码的另一版本。 我的理解是、A8速度是唯一的区别(如果我遗漏了任何内容、请告诉我)。 从电源的角度来看、需要将 VDD_MPU 调整为新的标称值。

    • 对于第二个要点、似乎您只需将温度范围从商业结温更改为扩展结温。 我的理解是否正确? 在这种情况下、电源电压不需要改变。    

    客户是否为 VDD_CORE 和 VDD_MPU 使用单独的电源? 请注意、这两个电源域的允许组合可能因"空白"和"A 或更新版本"器件版本而异。   

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果除了调整 VDD_CORE 和 VDD_MPU 之外还需要进行其他更改、我将让 Sreenivasa 评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zekun、

    您能说明一下当前使用的是哪一个器件以及要使用哪一个器件供我回顾一下吗?

    • 如果使用 AM3352BZCZ*100替换 AM3352BZCZ*80、是否需要更换外部电源?
    • 如果使用 AM3352BZCZA80  替代 AM3352BZCZ*80 、它们是否为 P2P、不需要外部更改?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    它们将  AM3352BZCZ*80用于 MP。

    现在、需要的程度扩展到125度。 谢谢

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zekun、

    感谢您提供的意见。

    如果我理解正确、就会发现 OPP 没有变化、也是温度等级的唯一变化。

    据我所知、您应该能够在不做任何更改的情况下更换。

    让我再次咨询器件专家并进行更新。

    客户是否执行了任何测试并发现了任何问题?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    如果我理解正确、就会发现 OPP 没有变化、也是温度等级的唯一变化。

    您的意思是: 使用 AM3352BZCZA80替代 AM3352BZCZ*80,     

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zekun、

    谢谢你。

    客户应能够使用温度范围较高的器件替换当前器件、而不对设计进行任何更改。

    A 可疑装置为105C、请参阅器件命名规则以选择所需的器件。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zekun、

    谢谢你。

    请参阅以下可用选项。

    命名规则中指定了温度等级。

     

    温度等级的提高可能会影响 POH 和支持的 OPP ,尤其是工业扩展温度等级(T:-40C 至125C )。  

     

    温度等级 T 器件选项有限、最大 MPU 频率为600MHz (OPP100)!  T 级的另一个限制因素 是、如果使用 DDR3 (L)、则最大速度会从400MHz 降低到333MHz

     

    扩展温度等级在 Turbo 和 Nitro 下的 POH 也降低了、但不存在 OPP 限制。

     

    所有其他温度等级均没有 OPP 限制、并在所有 OPP 处具有完整的100K POH、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zekun、

    谢谢你。

    请注意、不存在详细说明器件温度等级的寄存器。

    客户负责根据命名规则选择具有所需温度等级的器件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Sreenivasa

    非常清楚、让我给客户提供反馈、最后结束本次课程。

    RGS、Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zekun、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa