工具与软件:
你(们)好
客户将 AM3352BZCZ*80用于 MP、现在想使用另一个 SOC 来替代它、以满足 125度的需求。
- 如果使用 AM3352BZCZ*100替换 AM3352BZCZ*80、是否需要更换外部电源?

- 如果使用 AM3352BZCZA80 替代 AM3352BZCZ*80 、它们是否为 P2P、不需要外部更改?
此致
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
客户将 AM3352BZCZ*80用于 MP、现在想使用另一个 SOC 来替代它、以满足 125度的需求。

此致
Zekun
尊敬的 Zekun:
感谢您的咨询。 以下是我根据您的消息中提供的信息得出的理解。
客户是否为 VDD_CORE 和 VDD_MPU 使用单独的电源? 请注意、这两个电源域的允许组合可能因"空白"和"A 或更新版本"器件版本而异。
谢谢!
Brenda
您好、 Zekun、
谢谢你。
请参阅以下可用选项。
命名规则中指定了温度等级。
温度等级的提高可能会影响 POH 和支持的 OPP ,尤其是工业扩展温度等级(T:-40C 至125C )。
温度等级 T 器件选项有限、最大 MPU 频率为600MHz (OPP100)! T 级的另一个限制因素 是、如果使用 DDR3 (L)、则最大速度会从400MHz 降低到333MHz
扩展温度等级在 Turbo 和 Nitro 下的 POH 也降低了、但不存在 OPP 限制。
所有其他温度等级均没有 OPP 限制、并在所有 OPP 处具有完整的100K POH、


此致、
Sreenivasa