主题中讨论的其他器件: AM68、 AM69、SysConfig、AM69A
工具与软件:
团队、
您可以帮助解答以下问题:
配置:
- TI SK-AM69装置
- XDS560 V2系统跟踪调制器
- Linux Ubuntu 22.04.
已 安装 CCS v20.1 + Linux SDK 10.01 + Firmware Builder 10.01.00.04。
1)如何在 CCS 20-x (theia)中为 AM68/AM69创建一个 hello world 项目?
2) AM68/AM69目标和/或 SK-AM69目标板是否有基本的 SysConfig 配置?
3)是否可以提供相关步骤、以在适用于 A72、R5和 C7x 的 SK-AM69板上获取 hello world 示例?
4)是否有 SK-AM69 GEL 文件 要初始化入门套件(Clk、PLL、DDR、pinmux、等)以在存储器中加载 hello world 的 CCS?
或者、需要让卡首先引导 u-boot/Linux 以便 CCS 可以将代码示例加载到目标中?
许多 AM6x 都具有 MCU+ SDK、为相关评估卡提供了 Hello world ( 例如、请参阅 AM62A MCU+ SDK 10.01.00.33):
此外、显然、在选择 AM64B 入门套件目标时可以创建一个 hello world、但在选择 AM69目标时无法创建:
提前感谢、
Anthony