请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM67 工具与软件:
1 μ s)示波器(、摆幅为400mV)去除50欧姆 绿色

摆幅为 200mV (添加50 Ω) 蓝色

)Ω、:内部讨论、连接 GND 的50 Ω 外部电阻是 PCIe 标准的要求。 请 提供 PCIe 标准 文献
)Ω 电阻会导致问题:Ω 会增加 50 Ω 摆幅为200mV、可以吗? PCIe CLK 规格所需的振幅是多少
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1 μ s)示波器(、摆幅为400mV)去除50欧姆 绿色

摆幅为 200mV (添加50 Ω) 蓝色

)Ω、:内部讨论、连接 GND 的50 Ω 外部电阻是 PCIe 标准的要求。 请 提供 PCIe 标准 文献
)Ω 电阻会导致问题:Ω 会增加 50 Ω 摆幅为200mV、可以吗? PCIe CLK 规格所需的振幅是多少
谢谢