This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:在 AM62x E3评估板上加载 Ubuntu 时所需的支持

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492680/processor-sdk-am62x-support-required-for-loading-ubuntu-on-am62x-e3-evaluation-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

尊敬的 TI 处理器支持团队:

我们目前正在努力在 AM62x E3评估板上加载 Ubuntu、并已执行以下步骤:

已下载 Ubuntu ARM64根文件系统:

我们获得了 Ubuntu ARM64根文件系统并将其解压到 SD 卡上。

内核和引导配置:

我们将/boot 目录中的默认 zImage 替换为专为 AM62x 处理器构建的 zImage。

模块集成:

我们将必要的内核模块从 TI SDK 复制到了/lib/modules 目录中、以确保与电路板兼容。

遇到的问题:
尽管执行了以下步骤、系统仍无法正常启动、并且我们收到一条错误消息、内容为:

"初始化进程失败。"

我们怀疑可能还需要其他配置、例如修改器件树、初始化系统相关性或我们可能忽略的其他特定于电路板的设置。

申请支持:
您能否指导我们了解在 AM62x 处理器上加载 Ubuntu 的正确过程? 具体而言、我们希望得到以下方面的支持:

我们遵循的步骤是否正确、或者是否需要其他配置?

是否有成功引导所需的任何依赖项、修补程序或修改?

您是否有概述在 AM62x 上运行 Ubuntu 的最佳实践的参考指南或技术文档?

非常感谢您在解决此问题方面的专业知识和帮助。 如果需要、我们很乐意提供其他详细信息或启动过程的日志。

期待您的指导。

此致、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    Ubuntu 在 AM62x 上未得到正式验证/支持、因此我无法评论您的特定"初始化过程失败"问题。

    TI Processor SDK 可为 AM62x 提供 Debian 支持。 是否有任何理由要使用 Ubuntu 而不是 Debian?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bin -我想知道 Raj 是否在询问"Ubuntu Core"? 请参阅 https://ubuntu.com/blog/embedded-linux-development-iii#:~:text=Let's%20find%20out%20more.,new%20standard%20for%20embedded%20Linux。

    此致

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们的应用程序之前是为 Ubuntu OS 开发的、根据我们的项目要求、我们打算在 AM62x E3评估板上使用相同的应用程序。 如果我们可以在此板上成功加载 Ubuntu、无需修改即可使用我们现有的应用、从而节省大量的开发和验证工作。

    鉴于此、如果有关于在 AM62x 上运行 Ubuntu 的任何指导或建议、即使没有官方支持、我们也会不胜感激。 您提出的任何变通办法或建议都将非常有价值。

    此致、
    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未在 AM62x 上验证 Ubuntu、因此不会提供任何指导。 但是、我可以花一些时间来测试它、看看"init process failed"是否比较简单。

    在哪里可以获取 Ubuntu rootfs? 许多年前、我使用 debootstrap 命令从 ports.ubuntu.com 中提取 Ubuntu rootfs。