工具与软件:
尊敬的 TI 处理器支持团队:
我们目前正在努力在 AM62x E3评估板上加载 Ubuntu、并已执行以下步骤:
已下载 Ubuntu ARM64根文件系统:
我们获得了 Ubuntu ARM64根文件系统并将其解压到 SD 卡上。
内核和引导配置:
我们将/boot 目录中的默认 zImage 替换为专为 AM62x 处理器构建的 zImage。
模块集成:
我们将必要的内核模块从 TI SDK 复制到了/lib/modules 目录中、以确保与电路板兼容。
遇到的问题:
尽管执行了以下步骤、系统仍无法正常启动、并且我们收到一条错误消息、内容为:
"初始化进程失败。"
我们怀疑可能还需要其他配置、例如修改器件树、初始化系统相关性或我们可能忽略的其他特定于电路板的设置。
申请支持:
您能否指导我们了解在 AM62x 处理器上加载 Ubuntu 的正确过程? 具体而言、我们希望得到以下方面的支持:
我们遵循的步骤是否正确、或者是否需要其他配置?
是否有成功引导所需的任何依赖项、修补程序或修改?
您是否有概述在 AM62x 上运行 Ubuntu 的最佳实践的参考指南或技术文档?
非常感谢您在解决此问题方面的专业知识和帮助。 如果需要、我们很乐意提供其他详细信息或启动过程的日志。
期待您的指导。
此致、
Raj