工具与软件:
您好!
祝您度过美好的一天。
我们使用 TDA4VP-Q1和 Marvell PHY 88X3310实现以太网通信。
您能帮助我们配置 PHY 以使其正常与 TDA 配合使用吗?
PHY 可进行硬件配置、 具有/WO 速率匹配的 XFI、 速度1G/2.5G/5G、 全速/半速等
请参见 下图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
并且来自主域(. Cortex-A72 )而不是 MCU 域(Cortex-R5F)。[/QUOT]您是否正在为 CPSW9G 使用 A72的本机 Linux 驱动程序? 如果是、我们将提供5Gbps 的参考 USXGMII dtso 文件(board-support/ti-linux-kernel-6.6.6.32+git-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm-usxgmii-exp1-exp2.dtso)。
请参阅现有文件并根据板连接进行更新。
注意:
此外、请确保未像您从 A72 Linux 中使用的那样在 MCU2_0内核上加载 ETHFW。 默认情况下、ETHFW 从 MCU2_0内核配置了 CPSW9G。
此致、
Sudheer