This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:TDA4VP88TGAALYRQ1

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489754/tda4vp-q1-tda4vp88tgaalyrq1

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

您好!

祝您度过美好的一天。

我们使用 TDA4VP-Q1和 Marvell PHY 88X3310实现以太网通信。

您能帮助我们配置 PHY 以使其正常与 TDA 配合使用吗?

PHY 可进行硬件配置、 具有/WO 速率匹配的 XFI、 速度1G/2.5G/5G、 全速/半速等

请参见 下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们这里使用的是什么 TI SDK 吗? 此外、这里使用哪个以太网接口(CPSW2G 或 CPSW9G)、它是从 A72内核还是 R5F 内核连接?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    由于以太网连接到调试板是从串行器/解串器传输的、因此它必须是 CPSW9G . 且来自主域( Cortex-A72 )而不是 MCU 域(Cortex-R5F)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并且来自主域(. Cortex-A72 )而不是 MCU 域(Cortex-R5F)。[/QUOT]

    您是否正在为 CPSW9G 使用 A72的本机 Linux 驱动程序? 如果是、我们将提供5Gbps 的参考 USXGMII dtso 文件(board-support/ti-linux-kernel-6.6.6.32+git-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm-usxgmii-exp1-exp2.dtso)。

    请参阅现有文件并根据板连接进行更新。

    注意:
    此外、请确保未像您从 A72 Linux 中使用的那样在 MCU2_0内核上加载 ETHFW。 默认情况下、ETHFW 从 MCU2_0内核配置了 CPSW9G。

    此致、
    Sudheer