This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:在 CCS20 IDE 上支持 C6748

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492439/tms320c6748-support-for-c6748-on-ccs20-ide

器件型号:TMS320C6748

工具与软件:

我已成功通过 Makefile 为 C6748处理器编译工程、但我想使用 IDE。

但是、在尝试创建新工程时、我在处理器类型的下拉列表中找不到 C67xx 处理器。

此处理器系列是否仅在 IDE 中不受支持、或者我是否错过了安装选项?

谢谢您、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    CCSv20支持 C6748、但目前还没有一个简单的方法可以为该系列创建项目。 但可以手动将 Makefile 工程添加到 IDE 中。 要添加项目、请将项目文件夹复制到工作区。  可以继续使用 Makefile 进行构建。

    下一个挑战是创建目标配置文件(ccxml 文件)。  您可以使用位于调试侧面板视图底部的目标配置编辑器。  添加新的目标配置、选择连接(可能是 XDS110)并选择器件(C6748)。 保存配置。 为了便于查找.ccxml 文件、我建议将其保存到工程文件夹。

    若要创建启动配置、请点击调试视图顶部的齿轮图标、以打开 launch.json 文件。  您可以将启动配置添加到此文件。 发布内容如下所示:

    {
    	"name": "C6748-test",
    	"type": "ccs-debug",
    	"request": "launch",
    	"targetConfig": "${workspaceFolder}\\C6748-test\\targetConfigs\\C6748.ccxml",
    	"connections": [
    		{
    			"name": "Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe",
    			"cores": [
    				{
    					"name": "CORTEX_M0P",
    					"program": "${workspaceFolder}\\C6748-test\\Debug\\empty_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.out"
    				}
    			]
    		}
    	]
    }

    然后、当您想要运行和调试您的软件时、您可以选择这个启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    非常感谢、这非常清楚、并且很有道理。

    您可能已经猜到、我们不负责为此芯片创建新项目-但这是设置基本项目(然后填充我们的当前代码)的好方法。

    你提供的指示省去了大部分猜测工作,所以谢谢。

    此致、

    David