工具与软件:
我已成功通过 Makefile 为 C6748处理器编译工程、但我想使用 IDE。
但是、在尝试创建新工程时、我在处理器类型的下拉列表中找不到 C67xx 处理器。
此处理器系列是否仅在 IDE 中不受支持、或者我是否错过了安装选项?
谢谢您、David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已成功通过 Makefile 为 C6748处理器编译工程、但我想使用 IDE。
但是、在尝试创建新工程时、我在处理器类型的下拉列表中找不到 C67xx 处理器。
此处理器系列是否仅在 IDE 中不受支持、或者我是否错过了安装选项?
谢谢您、David
尊敬的 David:
CCSv20支持 C6748、但目前还没有一个简单的方法可以为该系列创建项目。 但可以手动将 Makefile 工程添加到 IDE 中。 要添加项目、请将项目文件夹复制到工作区。 可以继续使用 Makefile 进行构建。
下一个挑战是创建目标配置文件(ccxml 文件)。 您可以使用位于调试侧面板视图底部的目标配置编辑器。 添加新的目标配置、选择连接(可能是 XDS110)并选择器件(C6748)。 保存配置。 为了便于查找.ccxml 文件、我建议将其保存到工程文件夹。

若要创建启动配置、请点击调试视图顶部的齿轮图标、以打开 launch.json 文件。 您可以将启动配置添加到此文件。 发布内容如下所示:
{
"name": "C6748-test",
"type": "ccs-debug",
"request": "launch",
"targetConfig": "${workspaceFolder}\\C6748-test\\targetConfigs\\C6748.ccxml",
"connections": [
{
"name": "Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe",
"cores": [
{
"name": "CORTEX_M0P",
"program": "${workspaceFolder}\\C6748-test\\Debug\\empty_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.out"
}
]
}
]
}
然后、当您想要运行和调试您的软件时、您可以选择这个启动。