This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:I2C 规格。

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493005/am620-q1-i2c-specifications

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

大家好!

你好。 TI 专家。
希望获得快速支持。 我会在 Datasheet 中搜索 AM6204。
我可以问我可以从哪里获得此信息吗?
谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、怀伊恩周

    感谢您的提问。

    请参阅处理器特定数据表

    7.11.5.12 I2C
    该器件包含六个多控制器内部集成电路(I2C)控制器。 每个 I2C 控制器是什么
    设计符合 Philips I2C 总线 规范版本2.1。 但是、器件 IO 不是
    完全符合 I2C 电气规格。 每个端口说明了支持的速度和例外情况
    以下内容:

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、怀伊恩周

    感谢您的 留言。

    我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa